Registro de sucesos de medidas
Descripción general
El sistema almacena los sucesos relacionados con el administrador de medidas (alarmas analógicas predefinidas de 1 a 53) en el archivo 10.
Este archivo se compone de 100 registros y cada registro está formado por nueve registros.
Encabezado de archivo
En la tabla siguiente se describe el contenido del encabezado del archivo:
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1BFB |
7164 |
LE |
- |
- |
INT16U |
- |
H |
Estado del archivo: 0x0000 = archivo desactivado 0xFFFF = archivo activado (ajuste de fábrica) |
|
0x1BFC |
7165 |
L |
- |
- |
INT16U |
- |
H |
Tipo de archivo: 10 = registro de sucesos de medidas |
|
0x1BFD |
7166 |
L |
1 |
- |
INT16U |
- |
H |
Tamaño de un archivo = 100 registros |
|
0x1BFE |
7167 |
L |
1 |
- |
INT16U |
- |
H |
Tamaño de un registro = 9 registros |
|
0x1BFF |
7168 |
L |
- |
- |
INT16U |
1 |
H |
Modo de rellenado de archivo: 0 = circular |
Estado del archivo
En la tabla siguiente se describe el contenido del estado del archivo:
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1C0B |
7180 |
L |
1 |
- |
INT16U |
- |
H |
Tamaño de un archivo = 100 registros |
|
0x1C0C |
7181 |
L |
1 |
- |
INT16U |
- |
H |
Tamaño de un registro = 9 registros |
|
0x1C0D |
7182 |
L |
1 |
- |
INT16U |
- |
H |
0x0000 = archivo correcto 0x000A = tamaño de registro menor al esperado 0x0014 = tamaño de registro mayor al esperado 0x001E = memoria insuficiente 0x00FA = error interno 0x00FD = tabla de asignación dañada 0x00FE = configuración cero 0x00FF = configuración no válida 0xFC00 = número de archivo no válido 0xFD00 = número de registro no válido 0xFE00 = archivo no admitido 0xFF00 = no se puede asignar el archivo |
|
0x1C0E |
7183 |
L |
1 |
- |
INT16U |
0–100 |
H |
Número de registros en el archivo |
|
0x1C0F |
7184 |
L |
1 |
- |
INT16U |
0–8000 |
H |
Número de secuencia del primer registro del archivo (el más antiguo) |
|
0x1C10 |
7185 |
L |
1 |
- |
INT16U |
0–8000 |
H |
Número de secuencia del último registro del archivo (el más reciente) |
|
0x1C11-0x1C13 |
7186– 7188 |
L |
- |
- |
DATE |
– |
H |
Fecha de restablecimiento del último archivo. Ajuste de fábrica = 0x8000 0x8000 0x8000 |
Registro de sucesos de medidas
En la tabla siguiente se muestra el formato de un registro del registro de medidas:
|
Registros |
Tipo |
Bits |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
1-4 |
XDATE |
- |
Fecha del suceso |
|
5 |
INT16U |
- |
Número de suceso: alarma analógica predefinida 1-53 |
|
6 |
INT16U |
- |
Valor extremo |
|
7 |
INT16U |
0-7 |
1 = alarma del tipo superior 2 = alarma del tipo inferior 3 = alarma del tipo igual 4 = alarma del tipo diferente 5 = resto de alarmas |
|
8-11 |
1 = inicio de una alarma 2 = fin de una alarma |
||
|
12-15 |
Las alarmas 1100-1106 tienen una prioridad 3. Para las otras alarmas, el valor que contienen estos 4 bits representa la prioridad vinculada con el suceso (si es aplicable y en función de la configuración de la alarma). |
||
|
8 |
INT16U |
- |
Registro de registro asociado a una alarma (1) |
|
9 |
INT16U |
- |
Registro de acción asociado a una alarma (1) |
|
(1) Los registros 8 y 9 son una copia de los registros de configuración de alarma en el momento en que se produjo el suceso. Estos registros dependen totalmente de la configuración del usuario. Para los eventos 1100-1106, estos registros se fuerzan en 32768. |
|||