0613IB1314-09

Comandos de aplicación

Preseleccionar contadores de zócalo/cajón

Los valores de contador de zócalo/cajón se pueden leer en los registros de gestión de zócalo.

Para preseleccionar los contadores de zócalo o cajón, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

41352

Código de comando = 41352

0x1F40

8001

INT16U

16

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

Destino =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

0-65535

Restablecimiento/preselección de contador conectado:

  • 0-65534 = valor de preselección del contador conectado

  • 65535 (0xFFFF) = no preseleccionar el contador conectado

0x1F46

8007

INT16U

0-65535

Restablecimiento/preselección de contador desconectado:

  • 0-65534 = valor de preselección del contador de prueba

  • 65535 (0xFFFF) = no preseleccionar el contador desconectado

0x1F47

8008

INT16U

0-65535

Restablecimiento/preselección de contador de prueba:

  • 0-65534 = valor de preselección del contador de prueba

  • 65535 (0xFFFF) = no preseleccionar el contador de prueba

Preestablecer temporizadores de reengrasado

Para preestablecer los temporizadores de reengrasado, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

41353

Código de comando = 41353

0x1F40

8001

INT16U

18

Número de parámetros (bytes) = 18

0x1F41

8002

INT16U

Destino =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador

0x1F45-0x1F46

8006-8007

INT16U

Tiempo de funcionamiento desde el último mantenimiento de engrasado

  • 0-157766400 = valor preestablecido del contador de temporizador de reengrasado

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = Sin valor preestablecido

0x1F47-0x1F48

8008-8009

 

INT32U

Tiempo de funcionamiento desde el último movimiento en el bastidor en posición (temporización desde la última desconexión)

  • 0-28944000 = valor preestablecido del temporizador de extracción

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = Sin valor preestablecido

Control de luces

El estado del comando de luces se puede leer en los registros de control de luces.

Para controlar las luces, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

42120

Código de comando = 42120

0x1F40

8001

INT16U

13

Número de parámetros (bytes) = 13

0x1F41

8002

INT16U

Destino = IO 1: 8193 (0x2001)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

MSB: estado

0

  • 0 = Luces desconectadas

  • 1 = Luces conectadas

1

  • 0 = sin temporización

  • 1 = con temporización

LSB = Temporizador (MSB)

1-54000 segundos (si el bit 1 tiene estado establecido)

Cualquier valor 0-0xffff (si el bit 1 tiene estado restablecido)

0x1F46

8007

INT16U

MSB = Temporizador (LSB)

De 1 a 54.000 segundos (si el bit 1 tiene estado establecido)

Cualquier valor 0-0xffff (si el bit 1 tiene estado restablecido)

LSB = 0 (no utilizado)

Control de carga

El estado del comando de carga se puede leer en los registros de control de carga.

Para controlar la carga, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

42376

Código de comando = 42376

0x1F40

8001

INT16U

13

Número de parámetros (bytes) = 13

0x1F41

8002

INT16U

Destino = IO 1: 8193 (0x2001)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

MSB: estado

0

  • 0 = Carga desactivada

  • 1 = Carga activada

1

  • 0 = sin temporización

  • 1 = con temporización

LSB = Temporizador (MSB)

1-54000 segundos (si el bit 1 tiene estado establecido)

Cualquier valor 0-0xffff (si el bit 1 tiene estado restablecido)

0x1F46

8007

INT16U

MSB = Temporizador (LSB)

1-54000 segundos (si el bit 1 tiene estado establecido)

Cualquier valor 0-0xffff (si el bit 1 tiene estado restablecido)

LSB = 0 (no utilizado)

Preseleccionar contadores de impulsos de entrada

Para preseleccionar los contadores de impulsos, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

42888

Código de comando = 42888

0x1F40

8001

INT16U

34

Número de parámetros (bytes) = 34

NOTA: El número de parámetros corresponde al número de bytes de los 17 registros 8001–8015 y 8022–8023. Los bytes de los registros 8016–8021 no se cuentan como parámetros de comandos.

0x1F41

8002

INT16U

Destino =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador

0x1F45-

0x1F46

8006-

8007

INT32U

0-4294967295

Restablecimiento/preselección de contador de impulsos I1:

  • 0-4294967294 = valor de preselección del contador de impulsos I1

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = no preseleccionar el contador de impulsos I1

0x1F47-

0x1F48

8008-

8009

INT32U

0-4294967295

Restablecimiento/preselección de contador de impulsos I2:

  • 0-4294967294 = valor de preselección del contador de impulsos I2

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = no preseleccionar el contador de impulsos I2

0x1F49-

0x1F4A

8010-

8011

INT32U

0-4294967295

Restablecimiento/preselección de contador de impulsos I3:

  • 0-4294967294 = valor de preselección del contador de impulsos I3

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = no preseleccionar el contador de impulsos I3

0x1F4B-

0x1F4C

8012-

8013

INT32U

0-4294967295

Restablecimiento/preselección de contador de impulsos I4:

  • 0-4294967294 = valor de preselección del contador de impulsos I4

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = no preseleccionar el contador de impulsos I4

0x1F4D-

0x1F4E

8014-

8015

INT32U

0-4294967295

Restablecimiento/preselección de contador de impulsos I5:

  • 0-4294967294 = valor de preselección del contador de impulsos I5

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = no preseleccionar el contador de impulsos I5

0x1F4F

8016

Se debe ajustar a 0 (ajuste de fábrica).

0x1F50

8017

Se debe ajustar a 8019 (ajuste de fábrica).

0x1F51

8018

Se debe ajustar a 8020 (ajuste de fábrica).

0x1F52

8019

Se debe ajustar a 8021 (ajuste de fábrica).

0x1F53

8020

Se debe ajustar a 0.

0x1F54

8021

Se debe ajustar a 0.

0x1F55-

0x1F56

8022-

8023

INT32U

0-4294967295

Restablecimiento/preselección de contador de impulsos I6:

  • 0-4294967294 = valor de preselección del contador de impulsos I6

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = no preseleccionar el contador de impulsos I6

Preseleccionar contadores de umbral de temperatura de panel

Para preseleccionar los contadores de temperatura del panel, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

42889

Código de comando = 42889

0x1F40

8001

INT16U

16

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

Destino =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

0-65535

Restablecimiento/preselección de contador de umbral de temperatura de panel 1:

  • 0-65534 = valor de preselección de contador de umbral de temperatura de panel 1

  • 65535 (0xFFFF) = no preseleccionar el contador conectado

0x1F46

8007

INT16U

0-65535

Restablecimiento/preselección de contador de umbral de temperatura de panel 1:

  • 0-65534 = valor de preselección de contador de umbral de temperatura de panel 2

  • 65535 (0xFFFF) = no preseleccionar el contador conectado

0x1F47

8008

INT16U

0-65535

Restablecimiento/preselección de contador de umbral de temperatura de panel 1:

  • 0-65534 = valor de preselección de contador de umbral de temperatura de panel 3

  • 65535 (0xFFFF) = no preseleccionar el contador conectado