0613IB1314-09

Varios

Corriente nominal

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x222D

8750

L

1

A

INT16U

0–8000

A/E/P/H

Corriente nominal del interruptor automático

Ajuste de fábrica = 100 A (conector del sensor del interruptor automático ausente)

Medidas del administrador de protección

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x2263

8804

L

INT16U

0-65535

P/H

Contador de cambio de configuración del administrador de protección (PM)

Este contador aumenta cada vez que se aplica un cambio de configuración PM por medio de HMI (teclado o interruptores) o COM.

Si se cambian los interruptores en un momento de apagado, este contador aumentará en el momento del encendido.

0x2280

8833

L

10

%In

INT16U

0–16000

P/H

Corriente de defecto máxima (disparo) registrada en la fase A desde el último reinicio (4)

Ajuste de fábrica = 0x8000 (ningún fallo registrado o tipo de interruptor automático introducido)

0x2281

8834

L

10

%In

INT16U

0–16000

P/H

Corriente de defecto máxima (disparo) registrada en la fase B desde el último reinicio (4)

Ajuste de fábrica = 0x8000 (ningún fallo registrado o tipo de interruptor automático introducido)

0x2282

8835

L

10

%In

INT16U

0–16000

P/H

Corriente de defecto máxima (disparo) registrada en la fase C desde el último reinicio (4)

Ajuste de fábrica = 0x8000 (ningún fallo registrado o tipo de interruptor automático introducido)

0x2283

8836

L

10

%In

INT16U

0–16000

P/H

Corriente de defecto máxima (disparo) registrada en el neutro desde el último reinicio (4)

Ajuste de fábrica = 0x8000 (ningún fallo registrado o código de interruptor automático no proporcionado)

0x2284

8837

L

1

%Ir

INT16U

0–32767

A/P/H

Corriente RMS en fase A expresada como % del valor Ir de disparo largo retardo

0x2285

8838

L

1

%Ir

INT16U

0–32767

A/P/H

Corriente RMS en fase B expresada como % del valor Ir de disparo largo retardo

0x2286

8839

L

1

%Ir

INT16U

0–32767

A/P/H

Corriente RMS en fase C expresada como % del valor Ir de disparo largo retardo

0x2287

8840

L

1

%Ir

INT16U

0–32767

A/P/H

Corriente RMS en el neutro expresada como % de la corriente nominal In × la configuración del neutro seleccionada (× 1, × 2 o × 0,5) (1)

0x2288

8841

L

1

% Ig

INT16U

0–32767

A/P/H

Corriente "residual" de defecto a tierra expresada como un % del valor lg de disparo de protección de defecto a tierra (2)

0x2289

8842

L

100

%Idn

INT16U

0–32767

A/P/H

Corriente del diferencial expresada como % del valor N de disparo de protección del diferencial (3)

(1) Valor no accesible cuando el registro de configuración 9618 selecciona "no external CT".

(2) Accesible únicamente con la unidad de control MicroLogic 6.0.

(3) Accesible únicamente con la unidad de control MicroLogic 7.0.

(4) Se requiere potencia auxiliar para calcular las corrientes de defecto. El cálculo solo es efectivo cuando se ha proporcionado el código de selección del interruptor automático (consulte las guías del usuario de las unidades de control MicroLogic P/H).

Estado de la batería

La tabla siguiente representa el estado de carga de la batería:

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x228A

8843

L

1

%

INT16U

0-100

A/E/P/H

Indicador de carga de la batería:

100 % = U > 2800 mV

50 % = 2200 < U < 2800 mV

0 % = U < 2200 mV

Tiempo restante hasta el disparo de largo retardo

Tiempo restante hasta que el disparo de largo retardo se evalúa cada segundo. Si se dispara otra protección, el tiempo restante hasta el disparo de largo retardo sigue siendo evaluado.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x22A0-

0x22A1

8865–

8866

L

10

s

MOD

10000

P/H

Tiempo restante hasta el disparo de largo retardo

Rotación de fase

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x22A7

8872

L

INT16U

P/H

Rotación de fase:

0 = ABC (123)

1 = ACB (132)

Idioma

Este registro establece el idioma utilizado por la unidad de control. Se puede modificar con el teclado de la unidad de control. El ajuste de fábrica es Inglés, pero se puede fijar en fábrica si fuera necesario.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Bit

Descripción

0x258D

9614

LE

INT16U

P/H

0

Francés

1

Inglés (EE. UU.)

2

Inglés (Reino Unido)

3

Alemán

4

Español

5

Italiano

7

Chino

8

Ruso

9

Idiomas opcionales disponibles bajo petición a Schneider Electric

10-15

Reservado

Frecuencia nominal

Este registro evalúa la frecuencia de funcionamiento del interruptor automático que necesita el administrador de protección para deshabilitar la protección de la rotación de fase de un sistema de distribución de 400 Hz.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Bit

Descripción

0x258E

9615

LE

INT16U

P/H

0

50 / 60 Hz (ajuste de fábrica)

1-2

Reservado

3

400 Hz

4–15

Reservado