Alarmas analógicas predefinidas
Descripción general
El software EcoStruxure Power Commission permite la configuración de alarmas analógicas predefinidas.
Alarmas analógicas predefinidas:
-
se puede modificar por medio de la interfaz de comando en el modo de configuración
-
solo están disponibles con una unidad de control MicroLogic H
-
se pueden utilizar para disparar una captura de forma de onda
Número de alarmas analógicas predefinidas
En la tabla siguiente se puede apreciar la lista de alarmas predefinidas y los correspondientes números, registros y direcciones.
|
Número de alarma |
Direcciones de alarma |
Registros de alarma |
Descripción de alarma |
|---|---|---|---|
|
1 |
0x176F-0x177A |
6000–6011 |
Fase de sobrecorriente A |
|
2 |
0x177B-0x1786 |
6012–6023 |
Fase de sobrecorriente B |
|
3 |
0x1787-0x1792 |
6024–6035 |
Fase de sobrecorriente C |
|
4 |
0x1793–0x179E |
6036–6047 |
Sobrecorriente del neutro |
|
5 |
0x179F–0x17AA |
6048–6059 |
Sobrecorriente a tierra |
|
6 |
0x17AB–0x17B6 |
6060–6071 |
Fase de infracorriente A |
|
7 |
0x17B7-0x17C2 |
6072–6083 |
Fase de infracorriente B |
|
8 |
0x17C3–0x17CE |
6084–6095 |
Fase bajo tensión C |
|
9 |
0x17CF–0x17DA |
6096–6107 |
Fase de desequilibrio de sobrecorriente A |
|
10 |
0x17DB-0x17E6 |
6108–6119 |
Fase de desequilibrio de sobrecorriente B |
|
11 |
0x17E7-0x17F2 |
6120–6131 |
Fase de desequilibrio de sobrecorriente C |
|
12 |
0x17F3-0x17FE |
6132–6143 |
Fase de sobretensión A |
|
13 |
0x17FF–0x180A |
6144–6155 |
Fase de alta tensión B |
|
14 |
0x180B-0x1816 |
6156–6167 |
Fase de sobretensión C |
|
15 |
0x1817-0x1822 |
6168–6179 |
Fase de infratensión A |
|
16 |
0x1823-0x182E |
6180–6191 |
Fase de infratensión B |
|
17 |
0x182F-0x183A |
6192–6203 |
Fase de baja tensión C |
|
18 |
0x183B-0x1846 |
6204–6215 |
Fase de desequilibrio de sobretensión A |
|
19 |
0x1847-0x1852 |
6216–6227 |
Fase de desequilibrio de alta tensión B |
|
20 |
0x1853-0x185E |
6228–6239 |
Fase de desequilibrio de sobretensión C |
|
21 |
0x185F-0x186A |
6240–6251 |
Potencia aparente total excesiva |
|
22 |
0x186B-0x1876 |
6252–6263 |
Potencia activa total excesiva |
|
23 |
0x1877-0x1882 |
6264–6275 |
Potencia inversa activa total excesiva |
|
24 |
0x1883-0x188E |
6276–6287 |
Potencia reactiva total excesiva |
|
25 |
0x188F-0x189A |
6288–6299 |
Potencia inversa reactiva total excesiva |
|
26 |
0x189B-0x18A6 |
6300–6311 |
Potencia aparente total insuficiente |
|
27 |
0x18A7–0x18B2 |
6312–6323 |
Potencia activa total insuficiente |
|
28 |
0x18B3-0x18BE |
6324–6335 |
Potencia inversa activa total insuficiente |
|
29 |
0x18BF-0x18CA |
6336–6347 |
Potencia reactiva total insuficiente |
|
30 |
0x18CB-0x18D6 |
6348–6359 |
Potencia inversa reactiva total insuficiente |
|
31 |
0x18D7-0x18E2 |
6360–6371 |
Factor de potencia atrasada real |
|
32 |
0x18E3-0x18EE |
6372–6383 |
Factor de potencia avanzada real |
|
33 |
0x18EF–0x18FA |
6384–6395 |
Factor de potencia atrasada de desplazamiento |
|
34 |
0x18FB-0x1906 |
6396–6407 |
Factor de potencia avanzada de desplazamiento |
|
35 |
0x1907-0x1912 |
6408–6419 |
Fase de corriente de distorsión total armónica excesiva A |
|
36 |
0x1913-0x191E |
6420–6431 |
Fase de corriente de distorsión total armónica excesiva B |
|
37 |
0x191F-0x192A |
6432–6443 |
Fase de corriente de distorsión total armónica excesiva C |
|
38 |
0x192B-0x1936 |
6444–6455 |
Sobretensión de distorsión total armónica (fase A a neutro) |
|
39 |
0x1937-0x1942 |
6456–6467 |
Sobretensión de distorsión total armónica (fase B a neutro) |
|
40 |
0x1943-0x194E |
6468–6479 |
Sobretensión de distorsión total armónica (fase C a neutro) |
|
41 |
0x194F-0x195A |
6480–6491 |
Sobretensión de distorsión total armónica (fase A a B) |
|
42 |
0x195B-0x1966 |
6492–6503 |
Sobretensión de distorsión total armónica (fase B a C) |
|
43 |
0x1967-0x1972 |
6504–6515 |
Sobretensión de distorsión total armónica (fase C a A) |
|
44 |
0x1973-0x197E |
6516–6527 |
Demanda de potencia aparente pronosticada en exceso |
|
45 |
0x197F-0x198A |
6528–6539 |
Demanda de potencia activa total pronosticada en exceso |
|
46 |
0x198B-0x1996 |
6540–6551 |
Demanda de potencia inversa total pronosticada en exceso |
|
47 |
0x1997–0x19A2 |
6552–6563 |
Demanda de potencia reactiva total pronosticada en exceso |
|
48 |
0x19A3-0x19AE |
6564–6575 |
Demanda de potencia inversa reactiva total pronosticada en exceso |
|
49 |
0x19AF-0x19BA |
6576–6587 |
Demanda de potencia aparente infrapronosticada |
|
50 |
0x19BB–0x19C6 |
6588–6599 |
Demanda de potencia activa total infrapronosticada |
|
51 |
0x19C7-0x19D2 |
6600–6611 |
Demanda de potencia inversa activa total infrapronosticada |
|
52 |
0x19D3-0x19DE |
6612–6623 |
Demanda de potencia reactiva total infrapronosticada |
|
53 |
0x19DF–0x19EA |
6624–6635 |
Demanda de potencia inversa reactiva total infrapronosticada |
Registro de alarmas analógicas predefinidas
Las alarmas analógicas predefinidas se codifican en 12 registros.
El orden y la descripción de las alarmas analógicas predefinidas son los mismos que los de la alarma analógica predefinida 1:
|
Alarma analógica predefinida 1 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|
0x176F |
6000 |
LE |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
El MSB indica la actividad de la alarma: 0 = activado 1 = desactivado El LSB indica la prioridad de la alarma: 0, 1, 2 o 3. El valor predeterminado de fábrica es 0x0101. Si se fija el registro en 0, el evento no se registrará en el historial de eventos (archivo número 10) ni en el archivo Waveform Capture (archivo número 5). |
|
0x1770 |
6001 |
L |
– |
– |
INT16U |
1016 |
H |
Número de registro cuyo contenido se relaciona con el valor de disparo y el valor de caída. El ajuste de fábrica es 1016. |
|
0x1771 |
6002 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
Modo de comparación: El MSB indica modo de disparo. El LSB indica modo de caída. MSB y LSB pueden ajustarse a 1, 2 o 4:
|
|
0x1772 |
6003 |
LE |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
Valor de disparo de actuación de la alarma (1) El ajuste de fábrica es 0x8000. |
|
0x1773 |
6004 |
L |
100 |
% |
INT16U |
– |
H |
Este registro contiene un valor numérico que está multiplicado por el contenido del registro de disparo cuando se selecciona el Modo Directo. De lo contrario, no se utiliza el registro. El ajuste de fábrica es 0x8000. |
|
0x1774 |
6005 |
LE |
1 |
s |
INT16U |
– |
H |
Temporizador de actuación El ajuste de fábrica es 0x8000. |
|
0x1775 |
6006 |
LE |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
Valor de disparo de liberación (1) El ajuste de fábrica es 0x8000. |
|
0x1776 |
6007 |
L |
– |
% |
INT16U |
– |
H |
Este registro contiene un valor numérico que está multiplicado por el contenido del registro de disparo cuando se selecciona el Modo Directo. De lo contrario, no se utiliza el registro. El ajuste de fábrica es 0x8000. |
|
0x1777 |
6008 |
LE |
1 |
s |
INT16U |
0–3000 |
H |
Temporizador de liberación. El ajuste de fábrica es 0x8000. |
|
0x1778 |
6009 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-3 |
A/E |
Tipo de alarma: 0 = Superior a 1 = Inferior a (ajuste de fábrica) 2 = Igual 3 = Distinto a 5 se utiliza para el resto de las alarmas. |
|
0x1779 |
6010 |
LE |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
Las acciones asociadas a un overruning del valor de disparo después de que se haya agotado el temporizador. Inicie sesión en el archivo Waveform Capture (archivo núm. 5). Bit 9 fijado en 1 = acción activada El ajuste de fábrica es 0. |
|
0x177A |
6011 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
(1) Al seleccionar el modo Inmediato, hay que tener cuidado al configurar este registro con las mismas unidades y factores de escala que los del registro 6001. (2) No se aplica ningún porcentaje. |
||||||||