0613IB1314-09

Registro de sucesos del gestor de interruptores automáticos

Descripción general

El sistema almacena los eventos que afectan al control del interruptor automático (por ejemplo, abrir o cerrar los contactos) en el archivo número 30.

Este archivo se compone de 100 registros y cada registro está formado por cinco registros.

Este archivo se restablece en caso de pérdida de alimentación de 24 V CC en el módulo BCM ULP o modificación del parámetro de comunicación 4W/2W + ULP.

Encabezado de archivo

En la tabla siguiente se describe el contenido del encabezado del archivo:

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x02CD

718

L

INT16U

A/E/P/H

Estado del archivo:

0x0000 = archivo desactivado

0xFFFF = archivo activado (ajuste de fábrica)

0x02CE

719

L

INT16U

A/E/P/H

Tipo de archivo = 30

0x02CF

720

L

INT16U

A/E/P/H

Asignación de archivo = 0xFFFF

0x02D0

721

L

1

INT16U

A/E/P/H

Tamaño de un registro = 5 registros

0x02D1

722

L

INT16U

A/E/P/H

Modo de rellenado de archivo:

0 = circular

Estado del archivo

En la tabla siguiente se describe el contenido del estado del archivo:

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x02DD

734

L

1

INT16U

100

A/E/P/H

Tamaño de un archivo = 100 registros

0x02DE

735

L

1

INT16U

5

A/E/P/H

Tamaño de un registro = 5 registros

0x02E0

737

L

1

INT16U

0–100

A/E/P/H

Número de registros en el archivo

0x02E1

738

L

1

INT16U

0–8000

A/E/P/H

Número de secuencia del primer registro del archivo (el más antiguo)

0x02E2

739

L

1

INT16U

0–8000

A/E/P/H

Número de secuencia del último registro del archivo (el más reciente)

0x02E3– 0x02E5

740–742

L

DATE

P/H

Fecha del último restablecimiento del archivo

Ajuste de fábrica = 0x8000 0x8000 0x8000

Registro de suceso

En la tabla siguiente se muestra el formato de 1 registro en el registro de sucesos del interruptor automático:

Registros

Tipo

Descripción

1–4

XDATE

Fecha del suceso

5

INT16U

Número de suceso (vea la tabla siguiente)

Sucesos

En la tabla siguiente se muestran los eventos del registro de sucesos del interruptor automático:

Número de suceso

Descripción

1

RESTABLECIMIENTO o sistema excitado

2

Datos de configuración almacenados en el gestor de zócalos

3

Resorte cargado

4

Interruptor automático abierto (O)

5

Interruptor automático cerrado (F)

6

Interruptor automático disparado (SD)

7

Interruptor automático disparado por fallo (SDE)

8–9

Reservado

10

Entrada remota de comando de cierre (AUTO) (XF)

11

Entrada remota de comando de apertura (AUTO) (MX)

12

Modificación de configuración Modbus (dirección, velocidad de transmisión y paridad)

13

Restablecimiento de registro de sucesos

14

Entrada de actualización de reloj aceptada localmente

15

Entrada de actualización de reloj rechazada localmente

(sincronización por el supervisor)