0613IB1314-09

Captura de forma de onda de fallo

Descripción general

El sistema almacena las variables VAN, VBN, VCN, IA, IB, IC, IN durante 12 ciclos (16 puntos por ciclo) en el archivo número 22.

Este archivo está formado por un número fijo de registros (22). Todos los registros tienen un tamaño similar, de 64 registros de ancho.

La captura se dispara automáticamente en combinación con alarmas (1000–1030) ajustando la acción de registro en 1.

Encabezado de archivo

En la tabla siguiente se describe el contenido del encabezado del archivo:

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x26EB

9964

LE

INT16U

H

Estado del archivo:

0x0000 = archivo desactivado

0xFFFF = archivo activado (ajuste de fábrica)

0x26EC

9965

L

INT16U

H

Tipo de archivo:

22 = captura de forma de onda de fallo

0x26ED

9966

L

1

INT16U

H

Tamaño de un archivo = 22 registros

0x26EE

9967

L

1

INT16U

H

Tamaño de un registro = 64 registros

0x26EF

9968

L

INT16U

1

H

Modo de rellenado de archivo:

0 = circular

1 = desactivado si el registro está lleno

0x26F0

9969

L

1

INT16U

H

Número de segmentos de ciclo:

1 = 12 ciclos para captura de forma de onda de fallo

0x26F1

9970

L

1

INT16U

H

Número de ciclos antes de la captura:

2 = captura de forma de onda y captura de forma de onda de fallo

0x26F2

9971

L

1

INT16U

H

Número de puntos por ciclo:

16 = captura de forma de onda de fallo

Estado del archivo

En la tabla siguiente se describe el contenido del estado del archivo:

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x26FB

9980

L

1

INT16U

H

Tamaño de un archivo = 22 registros

0x26FC

9981

L

1

INT16U

H

Tamaño de un registro = 64 registros

0x26FD

9982

L

1

INT16U

H

0x0000 = archivo correcto

0x000A = tamaño de registro menor al esperado

0x0014 = tamaño de registro mayor al esperado

0x001E = memoria insuficiente

0x00FA = error interno

0x00FD = tabla de asignación dañada

0x00FE = configuración cero

0x00FF = configuración no válida

0xFC00 = número de archivo no válido

0xFD00 = número de registro no válido

0xFE00 = archivo no admitido

0xFF00 = no se puede asignar el archivo

0x26FE

9983

L

1

INT16U

H

Número de registros en el archivo = 22

0x26FF

9984

L

1

INT16U

P/H

Número de secuencia del primer registro del archivo (el más antiguo) = 1

0x2700

9985

L

1

INT16U

P/H

Número de secuencia del último registro del archivo (el más reciente) = 22

0x2701-0x2703

9986– 9988

L

DATE

H

Fecha de restablecimiento del último archivo.

Ajuste de fábrica = 0x8000 0x8000 0x8000

Registro de forma de onda de fallo

La captura de forma de onda de fallo tiene un número fijo de registros y cada registro tiene un número fijo de registros:

Número de registro

Registros

Tipo

Descripción

1

1-4

XDATE

Fecha/hora ampliadas

5–11

Reservado

12

INT16U

ID de disparador WFC de fallo: Número de alarma 1000 a 1031

13

Tipo de sistema: 31, 40 o 41

14

A

Corriente nominal de interruptor automático

15

SFIXPT

Multiplicador de tensión para fase A

16

INT16

Desplazamiento de tensión para fase A

17

SFIXPT

Multiplicador de tensión para fase B

18

INT16

Desplazamiento de tensión para fase B

19

SFIXPT

Multiplicador de tensión para fase C

20

INT16

Desplazamiento de tensión para fase C

21

SFIXPT

Multiplicador de corriente para fase A

22

INT16

Desplazamiento de corriente para fase A

23

SFIXPT

Multiplicador de corriente para fase B

24

INT16

Desplazamiento de corriente para fase B

25

SFIXPT

Multiplicador de corriente para fase C

26

INT16

Desplazamiento de corriente para fase C

27

SFIXPT

Multiplicador de corriente para neutro

28

INT16

Desplazamiento de corriente para neutro

29

INT16U

Factor de escala utilizado para cálculo SFIXPT en muestras de tensión

30

INT16U

Factor de escala utilizado para cálculo SFIXPT en muestras de corriente de fase

31

INT16U

Factor de escala utilizado para cálculo SFIXPT en muestras de corriente de neutro

32–64

No se utiliza

2–4

1–64

INT16U

Puntos de muestreo VAN de tensión (16 puntos - 12 ciclos)

5-7

1–64

INT16U

Puntos de muestreo VBN de tensión (16 puntos - 12 ciclos)

8–10

1–64

INT16U

Puntos de muestreo VCN de tensión (16 puntos - 12 ciclos)

11-13

1–64

INT16U

Puntos de muestreo IA de corriente (16 puntos - 12 ciclos)

14–16

1–64

INT16U

Puntos de muestreo IB de corriente (16 puntos - 12 ciclos)

17–19

1–64

INT16U

Puntos de muestreo IC de corriente (16 puntos - 12 ciclos)

20–22

1–64

INT16U

Puntos de muestreo IN de corriente (16 puntos - 12 ciclos)

Válido sólo con sistema de tipo 41

Cálculo de tensión

Aplique las reglas siguientes para obtener las tensiones:

  • en la fase A:

    Muestra (voltios) = [(muestra – número registro 16 del primer registro) x número registro 15 del primer registro]/número registro 29 del primer registro.

  • en la fase B:

    Muestra (voltios) = [(muestra – número registro 18 del primer registro) x número registro 17 del primer registro]/número registro 29 del primer registro.

  • en la fase C:

    Muestra (voltios) = [(muestra – número registro 20 del primer registro) x número registro 19 del primer registro]/número registro 29 del primer registro.

Cálculo de corriente

Aplique las reglas siguientes para obtener las corrientes:

  • en la fase A:

    Muestra (amperios) = [(muestra – número registro 22 del primer registro) x número registro 21 del primer registro]/número registro 30 del primer registro.

  • en la fase B:

    Muestra (amperios) = [(muestra – número registro 24 del primer registro) x número registro 23 del primer registro]/número registro 30 del primer registro.

  • en la fase C:

    Muestra (amperios) = [(muestra – número registro 26 del primer registro) x número registro 25 del primer registro]/número registro 30 del primer registro.

  • en el neutro:

    Muestra (amperios) = [(muestra – número registro 27 del primer registro) x número registro 28 del primer registro]/número registro 31 del primer registro.