0613IB1314-09

Captura de forma de onda

Descripción general

El sistema almacena las variables VAN, VBN, VCN, IA, IB, IC, IN durante cuatro ciclos (64 puntos por ciclo) en el archivo número 5.

Este archivo está formado por un número fijo de registros (29). Todos los registros tienen un tamaño similar, de 64 registros de ancho.

La captura se dispara del siguiente modo:

Encabezado de archivo

En la tabla siguiente se describe el contenido del encabezado del archivo:

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x1BDB

7132

LE

INT16U

H

Estado del archivo:

0x0000 = archivo desactivado

0xFFFF = archivo activado (ajuste de fábrica)

0x1BDC

7133

L

INT16U

H

Tipo de archivo:

5 = captura de forma de onda

0x1BDD

7134

L

1

INT16U

H

Tamaño de un archivo = 29 registros

0x1BDE

7135

L

1

INT16U

H

Tamaño de un registro = 64 registros

0x1BDF

7136

L

INT16U

1

H

Modo de rellenado de archivo:

0 = circular

1 = desactivado si el registro está lleno

0x1BE0

7137

L

1

INT16U

H

Número de segmentos de ciclo:

1 = 4 ciclos para captura de forma de onda

0x1BE1

7138

L

1

INT16U

H

Número de ciclos antes de la captura:

2 = captura de forma de onda y captura de forma de onda de fallo

0x1BE2

7139

L

1

INT16U

H

Número de puntos por ciclo:

64 = captura de forma de onda

Estado del archivo

En la tabla siguiente se describe el contenido del estado del archivo:

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x1BEB

7148

L

1

INT16U

H

Tamaño de un archivo = 29 registros

0x1BEC

7149

L

1

INT16U

H

Tamaño de un registro = 64 registros

0x1BED

7150

L

1

INT16U

H

0x0000 = archivo correcto

0x000A = tamaño de registro menor al esperado

0x0014 = tamaño de registro mayor al esperado

0x001E = memoria insuficiente

0x00FA = error interno

0x00FD = tabla de asignación dañada

0x00FE = configuración cero

0x00FF = configuración no válida

0xFC00 = número de archivo no válido

0xFD00 = número de registro no válido

0xFE00 = archivo no admitido

0xFF00 = no se puede asignar el archivo

0x1BEE

7151

L

1

INT16U

H

Número de registros en el archivo = 29

0x1BEF

7152

L

1

INT16U

H

Número de secuencia del primer registro del archivo (el más antiguo) = 1

0x1BF0

7153

L

1

INT16U

H

Número de secuencia del último registro del archivo (el más reciente) = 29

0x1BF1– 0x1BF3

7154– 7156

L

DATE

H

Fecha de restablecimiento del último archivo.

Ajuste de fábrica = 0x8000 0x8000 0x8000

Registro de forma de onda

La captura de forma de onda tiene un número fijo de registros y cada registro tiene un número fijo de registros:

Número de registro

Registros

Tipo

Descripción

1

1-4

XDATE

Fecha/hora ampliadas

5-11

Reservado

12

INT16U

ID de disparador WFC de fallo: Número de alarma 1000 a 1031

13

Tipo de sistema: 31, 40 o 41

14

A

Corriente nominal de interruptor automático

15

SFIXPT

Multiplicador de tensión para fase A

16

INT16

Desplazamiento de tensión para fase A

17

SFIXPT

Multiplicador de tensión para fase B

18

INT16

Desplazamiento de tensión para fase B

19

SFIXPT

Multiplicador de tensión para fase C

20

INT16

Desplazamiento de tensión para fase C

21

SFIXPT

Multiplicador de corriente para fase A

22

INT16

Desplazamiento de corriente para fase A

23

SFIXPT

Multiplicador de corriente para fase B

24

INT16

Desplazamiento de corriente para fase B

25

SFIXPT

Multiplicador de corriente para fase C

26

INT16

Desplazamiento de corriente para fase C

27

SFIXPT

Multiplicador de corriente para neutro

28

INT16

Desplazamiento de corriente para neutro

29

INT16U

Factor de escala utilizado para cálculo SFIXPT en muestras de tensión

30

INT16U

Factor de escala utilizado para cálculo SFIXPT en muestras de corriente de fase

31

INT16U

Factor de escala utilizado para cálculo SFIXPT en muestras de corriente de neutro

32–64

No se utiliza

2-4

1–64

INT16U

Puntos de muestreo VAN de tensión (16 puntos - 12 ciclos)

5-7

1–64

INT16U

Puntos de muestreo VBN de tensión (16 puntos - 12 ciclos)

8–10

1–64

INT16U

Puntos de muestreo VCN de tensión (16 puntos - 12 ciclos)

11-13

1–64

INT16U

Puntos de muestreo IA de corriente (16 puntos - 12 ciclos)

14-16

1–64

INT16U

Puntos de muestreo IB de corriente (16 puntos - 12 ciclos)

17–19

1–64

INT16U

Puntos de muestreo IC de corriente (16 puntos - 12 ciclos)

20–22

1–64

INT16U

Puntos de muestreo IN de corriente (16 puntos - 12 ciclos)

Válido sólo con sistema de tipo 41

Cálculo de tensión

Aplique las reglas siguientes para obtener las tensiones:

  • en la fase A:

    Muestra (voltios) = [(muestra – valor medio de puntos de muestreo de tensión V1N) x número de registro 15 del primer registro]/(1000 x número de registro 29 del primer registro).

  • en la fase B:

    Muestra (voltios) = [(muestra – valor medio de puntos de muestreo de tensión V2N) x número de registro 17 del primer registro]/(1000 x número de registro 29 del primer registro).

  • en la fase C:

    Muestra (voltios) = [(muestra – valor medio de puntos de muestreo de tensión V3N) x número de registro 19 del primer registro]/(1000 x número de registro 29 del primer registro).

Cálculo de corriente

Aplique las reglas siguientes para obtener las corrientes:

  • en la fase A:

    Muestra (amperios) = [(muestra – valor medio de puntos de muestreo de corriente I1) x número de registro 21 del primer registro] / ((1000 x número de registro 30 del primer registro) / corriente nominal del interruptor automático).

  • en la fase B:

    Muestra (amperios) = [(muestra – valor medio de puntos de muestreo de corriente I2) x número de registro 23 del primer registro] / ((1000 x número de registro 30 del primer registro) / corriente nominal del interruptor automático).

  • en la fase C:

    Muestra (amperios) = [(muestra – valor medio de puntos de muestreo de corriente I3) x número de registro 25 del primer registro] / ((1000 x número de registro 30 del primer registro) / corriente nominal del interruptor automático).

  • en el neutro:

    Muestra (amperios) = [(muestra – valor medio de puntos de muestreo de corriente IN) x número de registro 27 del primer registro] / ((1000 x número de registro 31 del primer registro) / corriente nominal del interruptor automático).