Estado
Estado de las alarmas predefinidas
El registro de estado de las alarmas predefinidas indica el estado actual de las alarmas:
-
bit de alarma = 0: la alarma no está activa.
-
bit de alarma = 1: la alarma está activa.
En la tabla siguiente se indican los valores de cada bit de los registros de estado de alarmas:
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1643 |
5700 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
– |
Estado de las alarmas predefinidas |
|
0 |
Alarma predefinida 48 |
||||||||
|
1 |
Alarma predefinida 49 |
||||||||
|
2 |
Alarma predefinida 50 |
||||||||
|
3 |
Alarma predefinida 51 |
||||||||
|
4 |
Alarma predefinida 52 |
||||||||
|
5 |
Alarma predefinida 53 |
||||||||
|
6 |
Alarma predefinida 54 |
||||||||
|
7 |
Alarma predefinida 55 |
||||||||
|
8 |
Alarma predefinida 56 |
||||||||
|
9 |
Alarma predefinida 57 |
||||||||
|
10 |
Alarma predefinida 58 |
||||||||
|
11 |
Alarma predefinida 59 |
||||||||
|
12 |
Alarma predefinida 60 |
||||||||
|
13 |
Alarma predefinida 61 |
||||||||
|
14 |
Alarma predefinida 62 |
||||||||
|
15 |
Alarma predefinida 63 |
||||||||
|
0x1644 |
5701 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
– |
Estado de las alarmas predefinidas |
|
0 |
Alarma predefinida 32 |
||||||||
|
1 |
Alarma predefinida 33 |
||||||||
|
2 |
Alarma predefinida 34 |
||||||||
|
3 |
Alarma predefinida 35 |
||||||||
|
4 |
Alarma predefinida 36 |
||||||||
|
5 |
Alarma predefinida 37 |
||||||||
|
6 |
Alarma predefinida 38 |
||||||||
|
7 |
Alarma predefinida 39 |
||||||||
|
8 |
Alarma predefinida 40 |
||||||||
|
9 |
Alarma predefinida 41 |
||||||||
|
10 |
Alarma predefinida 42 |
||||||||
|
11 |
Alarma predefinida 43 |
||||||||
|
12 |
Alarma predefinida 44 |
||||||||
|
13 |
Alarma predefinida 45 |
||||||||
|
14 |
Alarma predefinida 46 |
||||||||
|
15 |
Alarma predefinida 47 |
||||||||
|
0x1645 |
5702 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
– |
Estado de las alarmas predefinidas |
|
0 |
Alarma predefinida 16 |
||||||||
|
1 |
Alarma predefinida 17 |
||||||||
|
2 |
Alarma predefinida 18 |
||||||||
|
3 |
Alarma predefinida 19 |
||||||||
|
4 |
Alarma predefinida 20 |
||||||||
|
5 |
Alarma predefinida 21 |
||||||||
|
6 |
Alarma predefinida 22 |
||||||||
|
7 |
Alarma predefinida 23 |
||||||||
|
8 |
Alarma predefinida 24 |
||||||||
|
9 |
Alarma predefinida 25 |
||||||||
|
10 |
Alarma predefinida 26 |
||||||||
|
11 |
Alarma predefinida 27 |
||||||||
|
12 |
Alarma predefinida 28 |
||||||||
|
13 |
Alarma predefinida 29 |
||||||||
|
14 |
Alarma predefinida 30 |
||||||||
|
15 |
Alarma predefinida 31 |
||||||||
|
0x1646 |
5703 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
– |
Estado de las alarmas predefinidas |
|
0 |
Alarma predefinida 0 |
||||||||
|
1 |
Alarma predefinida 1 |
||||||||
|
2 |
Alarma predefinida 2 |
||||||||
|
3 |
Alarma predefinida 3 |
||||||||
|
4 |
Alarma predefinida 4 |
||||||||
|
5 |
Alarma predefinida 5 |
||||||||
|
6 |
Alarma predefinida 6 |
||||||||
|
7 |
Alarma predefinida 7 |
||||||||
|
8 |
Alarma predefinida 8 |
||||||||
|
9 |
Alarma predefinida 9 |
||||||||
|
10 |
Alarma predefinida 10 |
||||||||
|
11 |
Alarma predefinida 11 |
||||||||
|
12 |
Alarma predefinida 12 |
||||||||
|
13 |
Alarma predefinida 13 |
||||||||
|
14 |
Alarma predefinida 14 |
||||||||
|
15 |
Alarma predefinida 15 |
Estado de los contactos programables M2C/M6C
El registro de estado M2C/M6C indica el estado de los contactos programables:
-
bit de estado = 0: el contacto está abierto.
-
bit de estado = 1: el contacto está cerrado.
Los estados de los contactos se actualizan automáticamente, no es posible realizar un reinicio.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2298 |
8857 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
E/P/H |
0 |
Estado del contacto 1 |
|
E/P/H |
1 |
Estado del contacto 2 |
|||||||
|
P/H |
2 |
Estado del contacto 3 |
|||||||
|
P/H |
3 |
Estado del contacto 4 |
|||||||
|
P/H |
4 |
Estado del contacto 5 |
|||||||
|
P/H |
5 |
Estado del contacto 6 |
|||||||
|
– |
6-15 |
Reservado |
Estado de la protección
En la tabla siguiente se indican los valores de cada bit de los registros del valor de disparo de protección:
-
bit de estado de protección = 0: el valor de disparo de protección no está desbordado.
-
bit de estado de protección = 1: el valor de disparo de protección está desbordado, a pesar incluso de que la temporización no haya caducado.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x229D |
8862 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
E/P/H |
0 |
Estado de protección de largo retardo |
|
1–15 |
Reservado |
||||||||
|
0x229E |
8863 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
P/H |
0 |
Estado de desequilibrio de corriente |
|
1 |
Estado de corriente máxima en la fase A |
||||||||
|
2 |
Estado de corriente máxima en la fase B |
||||||||
|
3 |
Estado de corriente máxima en la fase C |
||||||||
|
4 |
Estado de corriente máxima en el neutro |
||||||||
|
5 |
Estado de tensión mínima |
||||||||
|
6 |
Estado de tensión máxima |
||||||||
|
7 |
Estado de desequilibrio de tensión |
||||||||
|
8 |
Estado de potencia máxima |
||||||||
|
9 |
Estado de potencia inversa |
||||||||
|
10 |
Estado de frecuencia mínima |
||||||||
|
11 |
Estado de frecuencia máxima |
||||||||
|
12 |
Estado de rotación de fase |
||||||||
|
13 |
Descarga basada en el estado actual |
||||||||
|
14 |
Descarga basada en la potencia actual |
||||||||
|
15 |
Reservado |
||||||||
|
0x229F |
8864 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
E/P/H |
0 |
Estado de alarma de defecto a tierra |
|
P/H |
1 |
Estado de alarma de diferencial |
|||||||
|
– |
2-15 |
Reservado |