Comandos genéricos
Cambiar estado de salida
El comando se usa para cambiar el estado de las salidas digitales del módulo IO asignadas como salidas definidas por el usuario con el software EcoStruxure Power Commission.
Para cambiar el estado de salida, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
1672 |
Código de comando = 1672 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
13 |
Número de parámetros (bytes) = 13 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destino =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
1-3 |
Número de salida
|
|
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
– |
Valor que se ajustará:
|
Restablecer alarma de módulo IO
Las alarmas se pueden leer en el registro de estado de alarma.
Para restablecer alarmas de módulo IO, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
41099 |
Código de comando = 41099 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
10 |
Número de parámetros (bytes) = 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destino =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador |
Habilitar/deshabilitar comandos simples
Para habilitar o deshabilitar los comandos simples, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
41100 |
Código de comando = 41100 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
11 |
Número de parámetros (bytes) = 11 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destino =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
– |
MSB: Habilitar o deshabilitar:
LSB: 0 (no utilizado) |
Confirmar salida con enclavamiento
Para confirmar la salida con enclavamiento, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
41102 |
Código de comando = 41102 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
11 |
Número de parámetros (bytes) = 11 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destino =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
– |
MSB:
LSB: 0 (no utilizado) |
Restablecer valores mínimos/máximos de entrada analógica
Para restablecer los valores mínimo/máximo de entrada analógica, ajuste los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42890 |
Código de comando = 42890 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
10 |
Número de parámetros (bytes) = 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destino =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador |