0613IB1314-09

Historial de eventos

Descripción general

Los registros del historial de sucesos describen los últimos 100 sucesos detectados. El formato del historial de sucesos corresponde a una serie de 100 registros. Cada registro está compuesto por cinco registros que describen un suceso.

Se necesita una petición de lectura de 5x(n) registros para leer los últimos n registros de sucesos, donde 5 es el número de registros de cada registro de suceso.

Por ejemplo, una petición de lectura de 5x3 = 15 registros requiere leer los últimos tres registros de sucesos del historial de sucesos:

  • Los cinco primeros registros describen el primer registro de sucesos (suceso más reciente).

  • Los cinco registros siguientes describen el segundo registro de sucesos.

  • Los últimos cinco registros describen el tercer registro de sucesos.

Hay dos historiales de sucesos, uno por IO module.

Módulo IO

Dirección

Registro

Descripción

IO 1

0x39A7-0x39AB

14760-14764

Registro de sucesos 1 (registro de sucesos más recientes)

0x39AC-0x39B0

14765-14769

Registro de suceso 2

0x39A7+5x(n-1)-0x39AB+5x(n-1)

14760+5x(n-1)-14764+5x(n-1)

Registro de sucesos n

0x3B96-0x3B9A

15255-15259

Registro de suceso 100

IO 2

0x455F-0x4563

17760-17764

Registro de sucesos 1 (registro de sucesos más recientes)

0x4564-0x4568

17765-17769

Registro de suceso 2

0x455F+5x(n-1)-0x4563+5x(n-1)

17760+5x(n-1)-17764+5x(n-1)

Registro de sucesos n

0x474E-0x4752

18255-18259

Registro de suceso 100

Registro de suceso

Se necesita una solicitud en bloque de cinco registros para leer un registro de sucesos. El orden y la descripción de los registros del registro de sucesos de IO 2 son los mismos que los de IO 1:

Registro de sucesos 1 (registro de sucesos más recientes)

Registro

Dirección

LE

Tipo

Descripción

0x39A7

14760

L

INT16U

Código de suceso de IO 1 y IO 2

0x39A8-

0x39AA

14761-

14763

L

ULP DATE

Date and time of the event

0x39AB

14764

L

INT16U

Tipo de suceso

MSB = 0 (reservado)

Ocurrencia del suceso: LSB = 1

Finalización del suceso: LSB = 1

Definición de la alarma

Las alarmas son sucesos específicos que se han de restablecer.

El modo de restablecimiento de una alarma puede ser:

  • automático: la alarma se restablece automáticamente cuando ya no está activa.

  • manual: la alarma se restablece manualmente con el pulsador Test/Reset de la parte frontal de módulo IO y cuando la alarma ya no está activa.

  • remoto: la alarma se restablece remotamente con el comando Reset enviado a través de la comunicación y cuando la alarma ya no está activa.

Cada alarma tiene un nivel de prioridad que gestiona la visualización de la alarma en la pantalla de FDM121:

  • Sin prioridad = N/A (no afecta)

  • Prioridad baja = 1. No se muestra ninguna alarma en la pantalla FDM121

  • Prioridad media = 2. El LED de la pantalla FDM121 está encendido permanentemente.

  • Prioridad alta = 3. El LED de la pantalla FDM121 parpadea y una pantalla emergente informa de que se ha producido la alarma.