DOCA0272IT-00

DP_Power_Interface_Module_AssetMgmt (PROFIBUS DP)

Le tabelle seguenti contengono informazioni sui parametri dell'interfaccia blocco di funzione.

Ingressi

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

Categoria variabili

i_xEnable

BOOL

Attiva l'elaborazione del blocco di funzione. I daci ciclici verranno letti/scritti nell'interfaccia IO dell'hardware.

Controllo blocco di funzione

i_xAcyclicBusy

BOOL

Può essere utilizzato per bloccare l'esecuzione aciclica se la comunicazione aciclica di un altro blocco di funzione è attiva.

Controllo blocco di funzione

i_xExecute

BOOL

Avvia una richiesta aciclica su un fronte di salita.

Controllo blocco di funzione

i_hwModuleHWID

HW_IO

Deve corrispondere all'ID hardware del dispositivo correlato per poter eseguire la comunicazione aciclica.

Parametro di comunicazione

Uscite

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

Categoria variabili

q_xActive

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, il blocco di funzione avatar è abilitato oppure una richiesta aciclica è occupata.

Stato blocco di funzione

q_xError

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, si è verificato un errore rilevato durante l'esecuzione del blocco di funzione avatar. Per informazioni dettagliate sull'errore rilevato, consultare il valore dell'ID errore.

Stato blocco di funzione

q_dwErrorID

DWORD

L'ID errore contiene informazioni dettagliate sull'errore rilevato che si è verificato. I valori possibili sono indicati nella tabella seguente:

Stato blocco di funzione

q_dwAcyclicStatus

DWORD

Lo stato aciclico fornisce informazioni dettagliate sulla comunicazione del bus di campo aciclica, compresi i dettagli dell'errore rilevato. Per informazioni dettagliate sui valori dello stato, vedere Libreria blocco di funzione.

Stato blocco di funzione

q_xAcyclicBusy

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, una richiesta aciclica è ancora occupata.

Stato blocco di funzione

q_udtProductData

UDT_ProductData

Contiene tutti i dati di prodotto rilevanti del dispositivo.

Dati aciclici

q_udiTimeOn

UDINT

Tempo in cui il dispositivo è rimasto acceso.

Dati aciclici

q_uiNumDevEvt

UINT

Numero di eventi dispositivo rilevati.

Dati aciclici

q_udiNumDevicePowOn

UDINT

Numero di cicli di accensione del dispositivo.

Dati aciclici

q_uiMaxIrms

UINT

Valore della corrente misurata massima durante la durata del dispositivo.

Dati aciclici

q_udiAvgIrms

UDINT

Valore della corrente media calcolata.

Dati aciclici

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.