DOCA0272ZH-00

功能块类型

功能块有三种基本类型:

  • 系统 Avatar 功能块

  • Avatar 功能块

  • 设备资产管理功能块

以下各节概述了每种功能块类型提供的功能。

TIA Portal 的 TeSys™ island 功能块库中的功能块有可能同时使用与阀岛的循环和非循环通讯。有关这两种通讯类型的控制机制和参数的详细信息,请参见 数据访问

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?