DOCA0272IT-00

Ambito del documento

Queste guide utente forniscono:

  • Istruzioni per la configurazione di un dispositivo TeSys™ island nell'ambiente Siemens® Totally Integrated Automation (TIA) Portal.

  • caratteristiche delle CPU Siemens SIMATIC S7-1200 e PROFINET IO come sistemi bus. I principi di base restano invariati rispetto all'uso dei PLC PROFIBUS DP o S7–1500, in quanto sono destinati ai sistemi bus. La procedura di gestione di altri sistemi può variare. Questa guida evidenzia le seguenti differenze.

  • Informazioni sulle librerie blocchi di funzione di TeSys island IEC 61131-3 per Siemens TIA Portal. Queste librerie sono principalmente composte da blocchi di funzione che possono essere utilizzati per controllare, monitorare e diagnosticare avatar e dispositivi di un TeSys island dall'interno di un programma PLC scritto in Siemens TIA Portal.

  • I dettagli sulle interfacce dei suddetti blocchi di funzione e un'introduzione all'utilizzo degli stessi per facilitare la creazione di tale programma PLC. Esse specificano anche i requisiti e prerequisiti da soddisfare per utilizzare i blocchi di funzione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.