DOCA0272ES-00

Cómo añadir un usuario a Siemens® TIA Openness

Si obtiene un error al intentar importar el archivo CAx que necesita para ser usuario del grupo de Siemens® TIA Openness, haga lo siguiente:

  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el menú Inicio de Windows y, a continuación, seleccione Computer Management (Administración de equipos).

    Inicio de Windows

  2. En la ventana Computer Management (Administración de equipos), haga clic en Local Users and Groups (Usuarios y grupos locales) → Groups (Grupos). Haga clic con el botón derecho del ratón en Siemens TIA Openness y, a continuación, seleccione Add to Group... (Agregar a un grupo).

    Computer Management (Administración de equipos)

  3. En la ventana de propiedades de Siemens TIA Openness, haga clic en Add... (Agregar). Introduzca el nombre del objeto que desee seleccionar (nombre de usuario) en el campo Enter the object name to select (Introducir el nombre de objeto a seleccionar); a continuación, haga clic en Check Names (Consultar nombres) para buscar el nombre de usuario.

    Add User (Añadir usuario)

  4. Una vez encontrado el usuario, haga clic en Aceptar.

    Propiedades de Siemens TIA Openness

  5. El usuario se añade como miembro de Siemens TIA Openness. Haga clic en Apply (Aplicar) y, a continuación, en OK (Aceptar).

  6. Cierre el software TIA Portal.

  7. Cierre sesión en el ordenador y vuelva a iniciar sesión.

  8. Vuelva a abrir el proyecto y, a continuación, importe el archivo CAx.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.