DOCA0272ES-00

Fuente de alimentación

Perfil de bloque funcional

Tipo de bloque funcional

Bloque funcional de control de Avatares.

Tipo de acceso a datos

Cíclico (lectura/escritura) y acíclico (lectura).

Uso previsto

Avatar de carga "Fuente de alimentación".

Funcionalidad

El bloque funcional Fuente de alimentación se utiliza para gestionar una fuente de alimentación.

Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este Avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?