DOCA0272ES-00

Arrancador, gestión de activos

Perfil de bloque funcional

Tipo de bloque funcional

Bloque funcional de dispositivo.

Tipo de acceso a datos

Acíclico (lectura).

Uso previsto

Estándar o SIL* Dispositivos del arrancador.

Funcionalidad

El bloque funcional Arrancador, gestión de activos devuelve el estado de los datos acíclicos de gestión de activos del dispositivo especificado.

Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este dispositivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.