DOCA0272ZH-00

系统电能管理

功能块配置文件

功能块类型

系统 Avatar 功能块

数据访问类型

循环(读/写)和非循环(读)

预期用途

系统 Avatar(总线耦合器)

功能

系统电能功能块返回系统 avatar 的非循环电能数据的状态。

以下各节提供有关该 Avatar 的接口以及 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 功能块参数使用的详细信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?