DOCA0272IT-00

Blocchi di funzione gestione asset dispositivo

I dati di gestione asset integrano i dati dell'avatar di sistema e i singoli avatar Dispositivo, Carico e Avatar dell'applicazione. È possibile accedere ai dati di gestione asset dei dispositivi dell'isola attraverso i blocchi di funzione gestione asset dispositivo. Per ciascun tipo di dispositivo, è stato creato un singolo blocco di funzione. Starter e SIL* Gli starter condividono un'implementazione comune, come i moduli I/O analogici e digitali. Questi blocchi di funzione sono disponibili nelle cartelle "DP_Devices" e "PN_Devices". Per i blocchi di funzione è possibile creare un'istanza per ciascun dispositivo per il quale vengono recuperati i dati di gestione asset.

I blocchi di funzione gestione asset dispositivo utilizzano solo richieste di lettura acicliche.

NOTA: i dispositivi di TeSys™ island sono posizionati nelle fessure a partire dal numero 101 del dispositivo bus di TeSys™ island per PROFINET IO e PROFIBUS DP.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.