DOCA0272ES-00

Bloques funcionales de gestión de activos de dispositivo

Los datos de gestión de activos complementan los datos del Avatar del sistema y los Avatares de dispositivo, carga y aplicación. A los datos de gestión de activos de los dispositivos de la isla se puede acceder a través de los bloques funcionales de gestión de activos de dispositivo. Para cada tipo de dispositivo, se ha creado un bloque funcional específico. Arrancadores y SIL* Los arrancadores comparten una implementación común, al igual que los módulo de E/S digitales y analógicas. Estos bloques funcionales se encuentran en las carpetas “DP_Devices” y “PN_Devices”. Los bloques funcionales deben instanciarse para cada dispositivo para el que se recuperen datos de gestión de activos.

Los bloques funcionales de gestión de activos de dispositivo solo emplean solicitudes de lectura acíclicas.

NOTA: Los dispositivos de TeSys™ island están representados en las ranuras que empiezan en el número 101 en el dispositivo bus de TeSys™ island para PROFINET IO y PROFIBUS DP.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?