设备资产管理功能块
资产管理数据对系统 avatar 和单个设备、负载和应用程序 avatar 的数据提供补充。阀岛设备的资产管理数据可通过设备资产管理功能块进行访问。对于每种类型的设备,都创建了单个功能块。起动器和 SIL*起动器共享通用的实施,与数字量和模拟量 I/O 模块的方式一样。这些功能块位于文件夹“DP_Devices”和“PN_Devices”中。必须针对检索资产管理数据的每个设备实例化这些功能块。
设备资产管理功能块只使用非循环读取请求。
资产管理数据对系统 avatar 和单个设备、负载和应用程序 avatar 的数据提供补充。阀岛设备的资产管理数据可通过设备资产管理功能块进行访问。对于每种类型的设备,都创建了单个功能块。起动器和 SIL 根据标准 IEC 61508 确定的安全完整性等级。*起动器共享通用的实施,与数字量和模拟量 I/O 模块的方式一样。这些功能块位于文件夹“DP_Devices”和“PN_Devices”中。必须针对检索资产管理数据的每个设备实例化这些功能块。
设备资产管理功能块只使用非循环读取请求。
显示此页面的QR码
这有帮助吗?
本文档中提供的信息包含与产品/解决方案相关的一般说明、技术特性和/或建议。
本文档不应替代详细调研、或运营及场所特定的开发或平面示意图。它不用于判定产品/解决方案对于特定用户应用的适用性或可靠性。任何此类用户都有责任就相关特定应用场合或使用方面,对产品/解决方案执行或者由所选择的任何业内专家(集成师、规格指定者等)对产品/解决方案执行适当且全面的风险分析、评估和测试。
施耐德电气品牌以及本文档中涉及的施耐德电气及其附属公司的任何商标均是施耐德电气或其附属公司的财产。所有其他品牌均为其各自所有者的商标。
本文档及其内容受适用版权法保护,并且仅供参考使用。未经施耐德电气事先书面许可,不得出于任何目的,以任何形式或方式(电子、机械、影印、录制或其他方式)复制或传播本文档的任何部分。
对于将本文档 或其内容用作商业用途的行为,施耐德电气未授予任何权利或许可,但以“原样”为基础进行咨询的非独占个人许可除外。
对于本文档或其内容或其格式,施耐德电气有权随时修改或更新,恕不另行通知。
在适用法律允许的范围内,对于本文档信息内容中的任何错误或遗漏,以及对本文档内容的任何非预期使用或误用,施耐德电气及其附属公司不会承担任何责任或义务。
Schneider Electric、Everlink、SoMove 和 TeSys 是 Schneider
Electric SE、其子公司和附属公司的商标和财产。所有其他商标均是其各自所有者的财产。
© 2023 Schneider Electric