Vorbeugende Wartung
Überblick
Zwischen größeren Systemprüfungen sollten die folgenden Schutzmaßnahmen durchgeführt werden, um das System zu pflegen und vor irreparablen Hardware- oder Softwareauslösungen zu schützen:
-
Permanente Prüfung der Betriebsstatistik
-
Speichern der Konfigurationseinstellungen für die Parameter des LTMR-Controllers in einer Sicherungsdatei
-
Wartung der Betriebsumgebung des LTMR-Controllers
-
Regelmäßige Durchführung eines Selbsttest des LTMR-Controllers
-
Prüfung der internen Kalenderfunktion des LTMR-Controllers zur Gewährleistung der Genauigkeit
Statistik
Der LTMR-Controller sammelt die folgenden Informationsarten:
-
Echtzeitdaten zu Spannung, Strom, Leistung, Temperatur, E/A und Auslösung.
-
Zählung der Auslösungen nach Auslösungstyp, die seit dem letzten Einschalten aufgetreten sind.
-
Mit Zeitstempeln versehene Historie über den Status des LTMR-Controllers (mit Anzeige von Spannung, Strom, Leistung und Temperatur) zum jeweiligen Zeitpunkt des Auftretens der letzten fünf Auslösungen.
Für den Zugriff auf und die Prüfung von diesen Statistiken kann SoMove mit dem TeSys T DTM, ein Magelis XBTN410-HMI-Gerät oder eine TeSys T LTMCU-Bedieneinheit verwendet werden. Diese Informationen müssen analysiert werden, um festzustellen, ob die Aufzeichnung des tatsächlichen Betriebsverhaltens auf Probleme hindeutet.
Konfigurationseinstellungen
Im Falle einer irreparablen Auslösung des LTMR-Controllers können Sie die Konfigurationseinstellungen schnell wieder herstellen, wenn Sie sie zuvor in einer Sicherungsdatei gespeichert haben. Verwenden Sie bei der erstmaligen Konfiguration des LTMR-Controllers und auch bei jeder nachfolgenden Änderung von Konfigurationseinstellungen SoMove mit dem TeSys T DTM, um die Parametereinstellungen in einer Datei zu speichern.
Zum Speichern einer Konfigurationsdatei:
-
Wählen Sie .
Zur Wiederherstellung der gespeicherten Konfigurationsdatei:
-
Öffnen Sie die gespeicherte Datei: Wählen Sie aus (navigieren Sie dann zu der Datei).
-
Laden Sie die Konfiguration in den neuen Controller.
-
Wählen Sie aus.
Umwelt
Wie andere elektronische Geräte auch, wird der LTMR-Controller durch seine physische Umgebung beeinflusst. Sorgen Sie für eine günstige Betriebsumgebung, indem Sie einige wohl überlegte Maßnahmen zur Vorbeugung treffen:
-
Planung von regelmäßigen Prüfungen der Akkupacks, Sicherungen, Steckerleisten, Batterien, Spannungsstoßunterdrücker und Netzteile.
-
Sauberhalten des LTMR-Controllers, des Bedienfelds und aller Geräte. Ein ungehindertes Strömen der Luft beugt einer Staubablagerung vor, die ansonsten zu Kurzschlüssen führen kann.
-
Berücksichtigung der Möglichkeit elektromagnetischer Strahlung, die durch andere Geräte ausgelöst wird. Es muss sichergestellt werden, dass andere Geräte keine elektromagnetischen Interferenzen mit dem LTMR-Controller verursachen.
Selbsttest bei ausgeschaltetem Motor
Ein Selbsttest kann auf folgende Art und Weise erfolgen:
-
Halten Sie die Test/Reset-Taste an der Vorderseite des LTMR-Controllers zwischen 3 und 15 Sekunden lang gedrückt.
-
Verwenden Sie den Menü-Befehl über das LTMCU-Display.
-
Stellen Sie den Parameter „Selbsttest-Startbefehl“ (Register 704.5) ein.
Als Hinweis darauf, dass der Selbsttest läuft, werden alle Status-LEDs (HMI, Leistung, Alarm, Fallback, SPS) aktiviert und die Ausgangsrelais werden geöffnet.
Ein Selbsttest ist nur dann möglich, wenn:
-
Keine Auslösungen vorliegen
-
Der Parameter „Selbsttest – Freigabe“ eingestellt ist (Werkseinstellung)
Der LTMR-Controller führt bei einem Selbsttest folgende Prüfungen durch:
-
Watchdog-Prüfung
-
RAM-Prüfung
-
Thermischer Speicher – Zeitkonstanten-Prüfung
-
Prüfung des LTME-Erweiterungsmoduls (wenn der Controller an ein Erweiterungsmodul angeschlossen ist)
-
Prüfung der internen Kommunikation
-
Prüfung der LEDs: Alle LEDs ausschalten und anschließend nacheinander wieder einschalten:
-
LED für HMI-Kommunikation
-
„Power“-LED
-
„Fallback“-LED
-
LED für SPS-Kommunikation
-
-
Ausgangsrelaistest: öffnet alle Relais
Wenn einer der Tests nicht bestanden wird, signalisiert der LTMR eine geringfügige interne Auslösung.
Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt während des Selbsttests Strom gemessen wird, aktiviert der LTMR-Controller unverzüglich eine Selbsttest-Auslösung.
Wenn bis zum Ende des Tests keine Fehler erkannt werden, bleiben alle LEDs aktiviert und die Ausgangsrelais bleiben offen, bis die Rücksetztaste betätigt oder die Spannung aus- und wieder eingeschaltet wird.
Während des LTMR-Selbsttests erscheint die Zeichenfolge „Selbsttest“ auf dem HMI-Gerät.
Selbsttest bei eingeschaltetem Motor
Ein Selbsttest kann auf folgende Art und Weise erfolgen:
-
Halten Sie die Test/Reset-Taste an der Vorderseite des LTMR-Controllers zwischen 3 und 15 Sekunden lang gedrückt.
-
Verwenden Sie den Menü-Befehl über das LTMCU-Display.
-
Stellen Sie den Parameter „Selbsttest-Startbefehl“ (Register 704.5) ein.
Wenn der Motor eingeschaltet ist, wird im Rahmen des Selbsttests eine thermische Auslösung simuliert, um die einwandfreie Funktion des Logikausgangs O.4 zu überprüfen. Das Relais löst eine Auslösung bei thermischer Überlast aus.
Bei einem Selbsttest setzt der LTMR-Controller den Wert des Parameters „Selbsttest-Startbefehl“ auf 1. Sobald der Selbsttest abgeschlossen ist, wird dieser Parameter auf 0 zurückgesetzt.
Interne Kalenderfunktion
Die interne Kalenderfunktion des LTMR-Controllers muss aufrechterhalten werden, um eine präzise Auslösungsaufzeichnung zu gewährleisten. Der LTMR -Controller versieht alle Auslösungen mit einem Zeitstempel und verwendet dafür den im Parameter „Datum und Uhrzeit – Einstellung“ gespeicherten Wert.
Die Genauigkeit der internen Uhr beträgt +/-1 Sekunde pro Stunde. Bei einer kontinuierlichen Spannungsversorgung über ein Jahr beträgt die Genauigkeit der internen Uhr +/-30 Minuten pro Jahr.
Wenn die Spannungsversorgung für 30 Minuten oder weniger ausgeschaltet wird, behält der LTMR-Controller die Einstellungen der internen Uhr mit einer Genauigkeit von +/- 2 Minuten bei.
Wenn die Spannungsversorgung für mehr als 30 Minuten ausgeschaltet wird, setzt der LTMR-Controller die interne Uhr auf den Zeitpunkt zurück, an dem die Spannungsversorgung abgeschaltet wurde.