预防性维护
概述
在主系统检查之间应执行以下预防措施,以维护您的系统,并避免使其出现不可恢复的硬件或软件脱扣:
-
持续审核运行统计数据,
-
将 LTMR 控制器参数配置设置保存到备份文件,
-
维护 LTMR 控制器的运行环境,
-
定期执行 LTMR 控制器自检,
-
检查 LTMR 控制器内部时钟,以确保准确性。
统计
LTMR 控制器收集下列类型的信息:
-
实时电压、电流、功率、温度、I/O 和脱扣数据。
-
自上次上电以来出现的脱扣计数(按照脱扣类型)。
-
前 5 次脱扣中每次发生脱扣时的 LTMR 控制器状态的带时标的历史记录(显示电压、电流、功率和温度的测量值)。
使用带 TeSys T DTM 的 SoMove、Magelis XBTN410 HMI 或 TeSys T LTMCU 控制操作单元访问并查看这些统计数据。分析此信息,以确定实际运行记录是否指明问题。
配置设置
如果您已将这些设置保存到文件中,则在发生不可恢复的 LTMR 控制器脱扣时,您可以快速恢复配置设置。首次配置 LTMR 控制器后,之后每次更改任何配置设置时,使用带 TeSys T DTM 的 SoMove 将参数设置保存到文件中。
保存配置文件:
-
选择。
恢复保存的配置文件:
-
打开保存的文件:选择(然后导航到该文件)。
-
将配置下载到新控制器。
-
选择。
环境
与其他电气设备一样,LTMR 控制器也会受到其物理环境的影响。通过采取常识性预防措施提供友好环境,包括:
-
安排定期检查电池包、保险丝、电源板、电池、电涌抑制器和电源。
-
保持 LTMR 控制器、面板和所有设备干净整洁。畅通的空气流将阻止灰尘的形成,灰尘会导致短路。
-
随时注意其他设备生成电磁辐射的可能性。确保其他任何设备均不会对 LTMR 控制器产生电磁干扰。
关闭电机时自检
按照以下任一方式执行自检:
-
按住 LTMR 控制器正面的测试/复位按钮 3 秒以上,最长 15 秒
-
通过 LTMCU 显示屏使用菜单命令
-
设置自检命令参数(寄存器 704.5)。
为了指示自检正在进行,所有状态 LED(HMI、电源、警报、故障预置、PLC)都打开并且输出继电器开路。
只能在以下情形下执行自检:
-
不存在脱扣,
-
自检启用参数已设置(出厂设置)。
自检期间 LTMR 控制器执行以下检查:
-
警戒时钟检查
-
RAM 检查
-
热内存时间常数检查
-
LTME 扩展模块测试(如果它已连接到扩展模块)
-
内部通讯测试
-
LED 测试:关闭所有 LED 指示灯,然后按顺序打开每个 LED 指示灯:
-
HMI 通讯活动 LED 指示灯
-
电源 LED 指示灯
-
故障预置 LED 指示灯
-
PLC 通讯活动 LED 指示灯
-
-
输出继电器测试:打开所有继电器
如果任何测试未通过,LTMR 会发出次要内部脱扣信号。
如果在自检的任何部分测量到电流,LTMR 控制器会立即激活自检脱扣。
测试结束时,如果未检测到错误,所有 LED 保持点亮,输出继电器保持打开状态,直到激活复位按钮或重新上电。
LTMR 自检期间,HMI 设备上将显示“self test”字符串。
打开电机时自检
按照以下任一方式执行自检:
-
按住 LTMR 控制器正面的测试/复位按钮 3 秒以上,最长 15 秒
-
通过 LTMCU 显示屏使用菜单命令
-
设置自检命令参数(寄存器 704.5)。
当电机打开时,执行自检将模拟热脱扣以检查逻辑输出 O.4 是否能正确工作。它将触发热过载脱扣。
在自检期间,LTMR 控制器将自检命令参数设置为 1。自检完成后,此参数复位为 0。
内部时钟
为了确保准确记录脱扣,请务必维护 LTMR 控制器的内部时钟。LTMR 控制器使用日期和时间设置参数中存储的值对所有脱扣标记时间戳。
内部时钟的精度为每小时 +/-1 秒。如果持续供电长达一年,则内部时钟的精度为每年 +/-30 分钟。
如果关闭电源 30 分钟或更短,LTMR 控制器将保留其内部时钟设置,精度为 +/- 2 分钟。
如果关闭电源长达 30 分钟以上,LTMR 控制器会将内部时钟恢复到关闭电源的时间。