DOCA0128ZH-02

EtherNet/IP

(Ethernet Industrial Protocol) 是一种工业应用协议(构建于 TCP/IPCIP 协议之上)。它主要用于自动化网络,它将网络设备定义为网络对象,允许工业控制系统与其组件之间进行通信;(可编程自动控制器、可编程逻辑控制器、I/O 系统)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?