DOCA0128ZH-02

换向器模式接线图

3 线(脉冲)端子板控制应用图

下列应用图为 3 线(脉冲)端子板控制接线图:

Start FW 正向启动

Start RV 反向启动

1 N.C. 联锁触点 KM1 和 KM2 并非必需的,因为控制器会以电子方式将 O.1 和 O.2 联锁。

2 线(保持)端子板控制应用图

下列应用图为 2 线(保持)端子板控制接线图:

FW 正向

O 关闭

RV 反转

带有可选网络控制的 3 线(脉冲)端子板控制应用图

下列应用图为带有可选网络控制 3 线(脉冲)端子板控制接线图:

L 端子板控制

O 关闭

N 网络控制

Start FW 正向启动

Start RV 反向启动

带有可选网络控制的 2 线(保持)端子板控制应用图

下列应用图为带有可选网络控制 2 线(保持)端子板控制接线图:

L 端子板控制

O 关闭

N 网络控制

FW 正向

RV 反转

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?