SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Lägga till hemmedlemmar

Lägg till medlemmar i hemmet så att de kan använda enheterna i hemmet med hjälp av mobiltelefonen/surfplatta och appen. Hemägare kan också aktivera administratörsåtkomst för valda Hem-medlemmar för att konfigurera och underhålla Wiser-systemet.
OBS: Varje person som ska läggas till som Hem-medlem måste ha registrerat ett appkonto med hjälp av en landskod i samma region som Hem finns i. Se Datalagring och Datacenter.
  1. På startsidan trycker du på menyikonen (A) och sedan på Hemhantering (B).

  2. Klicka på Add New Home (C) och tryck sedan på Add Member (D) och ange nödvändig information i fälten som visas i appen efter att du har tryckt på (D).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.