SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Värmeenhet

Wiser radiatortermostat

Wiser radiatortermostat använder integrerade temperatursensorer för att styra vattenflödet genom ett element (radiator) och därmed regleras temperaturen i rummet. Måltemperaturen och kopplingstiderna ställs in i Wiser-appen.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Exxact – uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A

Det anslutna termostatrummet/golvet 16 A används huvudsakligen för elektriska golvvärmesystem eller element av golvvärme, men kan även användas för att styra nätspänningssatta motordrivna ventiler eller cirkulationspumpar för vattenbaserad uppvärmning.

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Renova - Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A

Det anslutna termostatrummet/golvet 16 A används huvudsakligen för elektriska golvvärmesystem eller element av golvvärme, men kan även användas för att styra nätspänningssatta motordrivna ventiler eller cirkulationspumpar för vattenbaserad uppvärmning

Bruksanvisning (PDF)

Användarhandbok

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.