SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Växla gatewayens Ethernet-anslutning till Wi-Fi (tillval)

Använd Wi-Fi för att ansluta gatewayen till nätverksroutern så att Ethernet-kabeln inte längre behövs.

Innan du gör det måste du bekräfta att mobiltelefonen/surfplatta och gateway är båda anslutna till Wi-Fi-nätverksroutern.

  1. I appen markerar du gatewayen till samma Wi-Fi-nätverk.
    OBS: Ethernet-kabeln ska fortfarande vara ansluten.
  2. Klicka på ikonen Settings (växel) (A).

  3. På sidan Inställningar trycker du på IP-nätverksinställning (B).

  4. Peka på Wi-Fi anger du SSID och Lösenord för Wi-Fi-nätverksroutern och tryck sedan på TillämpaC.

  5. När Wi-Fi-anslutningen har slutförts tar du bort Ethernet-kabeln från -gatewayen.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.