密码管理
概述
IMU 的 MicroLogic 控制单元和 ULP 模块的远程数据访问受到密码保护。远程访问包括:
-
通讯网络
-
EcoStruxure Power Commission 软件
-
FDM128 显示器
-
IFE 网页
为远程访问定义了以下四种用户类型。每个 IMU 的每个用户类型都有不同的密码。
-
Administrator
-
Services
-
Engineer
-
Operator
以下任务需要管理员密码:
通过命令接口执行的每个入侵性命令分配给一个或多个用户类型,且通过相应的用户类型密码加以保护。命令描述中提供了每个入侵性命令的密码。
通过命令接口执行的非入侵性命令不需要密码。
默认密码
警告 |
|---|
|
系统可用性、完整性和保密性的潜在危害
首次使用时,更改默认密码,以有助于防止擅自访问设备设置、控件和信息。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
每种用户类型的默认密码如下:
|
用户类型 |
默认密码 |
|---|---|
|
Administrator |
‘0000’ = 0x30303030 |
|
Services |
‘1111’ = 0x31313131 |
|
Engineer |
‘2222’ = 0x32323232 |
|
Operator |
‘3333’ = 0x33333333 |
更改密码
密码可通过软件更EcoStruxure Power Commission改。
为给定用户输入当前密码,才能更改此用户类型的密码。输入管理员级密码可让您更改任何用户类型的密码。
密码仅包含 4 个 ASCII 字符。密码区分大小写,允许使用以下字符:
-
0 到 9 的数字
-
从 a 到 z 的字母
-
从 A 到 Z 的字母
IMU 的密码
对于每个用户类型,IMU 的 MicroLogic 脱扣单元和 ULP 模块必须用相同的密码来保护。
在使用 EcoStruxure Power Commission 软件修改密码时,IMU 的 MicroLogic 脱扣单元和 ULP 模块中的密码会被修改。
在以下情况下,必须为 IMU 中的新模块分配当前 IMU 密码:
-
在 IMU 中添加了新 ULP 模块。
-
更换了 IMU 的 MicroLogic 脱扣单元或其中一个 ULP 模块。
使用 EcoStruxure Power Commission 软件将新模块的密码修改为当前 IMU 密码。
示例:使用 MicroLogic 脱扣单元和 IFE 接口在 IMU 中添加 IO 模块。
-
在IMU 允许为每个用户类型自定义密码。
-
IO 对于每个用户类型都设置了默认密码。
使用 EcoStruxure Power Commission 软件将 IO 模块的默认密码替换为每个用户类型的 IMU 的用户自定义密码。
密码复位
在 IMU 的管理员级密码丢失或忘记的情况下,可以通过 EcoStruxure Power Commission 软件和 Schneider Electric 客户服务中心的支持将密码重置为默认密码。
警告