功率测量 (MicroLogic E)
简介
MicroLogic E 脱扣单元可计算进行功率管理需要的电量:
-
以下功率的瞬时值:
-
有功功率(总 Ptot 和各相的功率),单位为 kW
-
无功功率(总 Qtot 和各相的功率),单位为 kVAR
-
视在功率(总 Stot 和各相的功率),单位为 kVA
-
基波无功功率(总 Qfundtot 和各相的功率),单位为 kVAR
-
失真功率(总 Dtot 和各相的功率),单位为 kVAR
-
-
上述各个功率的最大值和最小值
-
总 Ptot、Qtot 和 Stot 功率的 demand值和峰值
-
cos ϕ和功率因数 (PF) 指标
-
负载的运行象限和类型(超前或滞后)
所有这些电量都实时计算得到,它们的值每秒更新一次。
功率测量的原理
MicroLogic E 脱扣单元利用电流和电压的 rms 值计算功率值。
计算原理基于:
-
功率的定义
-
算法取决于脱扣单元的类型(4 极或 3 极)
-
功率符号的定义(断路器是从顶部还是底部供电)
计算算法
基于功率定义的计算算法在具体的主题中进行了说明。
计算最多采用十五次谐波。
3 极断路器、4 极断路器
计算算法取决于中性线导体上有无电压测量装置。
|
4 极或 3 极(带 ENVT):3 功率计法 |
3 极(不带 ENVT):2 功率计法 |
|---|---|
|
在采用了中性线电压测量时(4 极或 3 极断路器带有 ENVT 选项),MicroLogic E 脱扣单元通过在下游使用 3 个单相负载来测量功率。 |
在不采用中性线电压测量时(3 极断路器),MicroLogic E 脱扣单元测量功率的方法为: |
|
计算的功率 Ptot 等于: |
计算功率 Ptot(等于 PW1 + PW2): |
下表列出了测量选项:
|
方法 |
3 极断路器,非分布式中性线 |
3 极断路器,分布式中性线 |
3 极断路器,分布式中性线,带 ENVT选项 |
4 极断路器 |
|---|---|---|---|---|
|
2 功率计 |
✓ |
✓ (1) |
– |
– |
|
3 功率计 |
– |
– |
✓ |
✓ |
|
(1) 一旦中性线上有电流循环,则测量不正确。 |
||||
3 极断路器,分布式中性线
如要激活采用分布式中性线的 3 极断路器上的 ENVT选项,必须:
-
从 ENVT选项至中性线导体连接一根导线。
-
利用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护) 或者通过使用通讯网络发送设置命令 (受密码保护) 的方式,来声明 ENVT 选项。
功率符号和运行象限
通过定义,有功功率:
-
在被用户消耗时(即,在设备作为接收器时),带符号 +。
-
在被用户提供时(即,在设备作为发电机时),带符号 -。
通过定义,无功功率:
-
在电流滞后于电压时(即,在设备为电感性(滞后)时),具有与有功电能和功率相同的符号。
-
在电流超前于电压时(即,在设备为电容性(超前)时),具有与有功电能和功率相反的符号。
-
在通讯时(比如,在读取 FDM121显示器时),带有符号。
-
在 MicroLogic LCD 显示器上显示时,不带符号。
顶部馈电连接或底部馈电连接
ComPact NSX断路器可以从顶部(标准方式,被视为缺省位置)或从底部连接到电源:通过断路器的电力的功率符号取决于连接类型。
底部馈电式断路器的功率必须为负号。
通过以下方式修改符号参数:
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)
-
利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)