MicroLogic 5 和 6 脱扣单元描述
脱扣单元正面
使用脱扣单元的显示屏和键盘设置脱扣单元选项并检查系统测量值。有关更多信息,请参阅导航原理。
LED 指示灯
LED 指示灯显示脱扣单元的工作状态。
LED 指示灯的含义因脱扣单元类型而异。
测试端口
MicroLogic 脱扣单元拥有专用于维护操作的测试端口。
测试端口可用于:
-
连接口袋电池,以便对 MicroLogic 脱扣单元执行本地测试
-
连接服务接口,以便执行测试、设置 MicroLogic 脱扣单元、更新 MicroLogic 固件或使用 EcoStruxure Power Commission 软件进行安装诊断
-
连接 USB 维护接口:
-
以便使用独立的 USB 维护接口进行脱扣测试或安装诊断
-
以便使用连接到 PC 的USB 维护接口进行测试和安装诊断,设置 MicroLogic 脱扣单元,更新 MicroLogic 固件
-
有关详细信息,请参阅 DOCA0140ZH ComPact NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南。
旋钮和微动开关
脱扣单元的正面设有用于预设保护功能的两个旋钮、以及用于锁定/解锁通过键盘执行的保护设置的微动开关。对于配电脱扣单元,旋钮用于设置长延时保护和瞬时保护。
LCD 显示
LCD 显示屏背光
当 MicroLogic 脱扣单元由外部 24 Vdc 电源供电时,脱扣单元显示屏的背光为白色,且背光:
-
持续以低强度亮起
-
在按下键盘上的其中一个按键后,以高强度亮起 1 分钟
显示屏背光:
-
在温度超过 65 °C (149 °F) 的情况下被禁用。
-
一旦温度跌回至低于 60 °C (140 °F),则重新激活。
当脱扣单元由口袋电池供电时,显示设备的背光不点亮。
导航键盘
使用 5 键键盘来导航。