DOCA0141ZH-03

功率计算算法

简介

提供两种计算方法(2 功率计法和 3 功率计法)的算法。功率的定义和计算针对具有谐波的网络。

MicroLogic E 脱扣单元以如下方式显示所有计算量:

通过 2 功率计计算方法,无法输出每一相的功率测量。

输入数据

输入数据是每个相的电压和电流。有关计算谐波值的更多信息,请参阅谐波电流

利用这些数据,MicroLogic E 脱扣单元能够根据以下方式计算各功率额定值。

有功功率

在带有 ENVT选项的 3 极或 4 极断路器上测量

在不带 ENVT选项的 3 极断路器上测量

可计算各相的有功功率和总有功功率。

只能计算总有功功率。

PW1PW2 为 2 功率计法计算的虚拟功率。

各相视在功率

在带有 ENVT选项的 3 极或 4 极断路器上测量

在不带 ENVT选项的 3 极断路器上测量

针对每个相计算视在功率。

带有谐波的各相无功功率

带有谐波的无功功率的物理量并不大。

在带有 ENVT选项的 3 极或 4 极断路器上测量

在不带 ENVT选项的 3 极断路器上测量

针对每个相计算带有谐波的无功功率。

无功功率

基波的无功功率对应于实际无功功率。

在带有 ENVT选项的 3 极或 4 极断路器上测量

在不带 ENVT选项的 3 极断路器上测量

计算各相无功功率和总无功功率。

只能计算总无功功率。

QfundW1QfundW2 为 2 功率计法计算的虚拟无功功率。

失真功率

失真功率是带有谐波的无功功率与无功功率(基波)之间的平方差。

在带有 ENVT选项的 3 极或 4 极断路器上测量

在不带 ENVT选项的 3 极断路器上测量

计算各相失真功率和总失真功率。

只能计算总失真功率。

Dw1Dw2 为 2 功率计法计算的虚拟功率。

总无功功率(带有谐波)

总无功功率(带有谐波)的物理量并不大。

在带有 ENVT选项的 3 极或 4 极断路器上测量

在不带 ENVT选项的 3 极断路器上测量

计算总无功功率。

计算总无功功率。

总视在功率

在带有 ENVT选项的 3 极或 4 极断路器上测量

在不带 ENVT选项的 3 极断路器上测量

计算总视在功率。

计算总视在功率。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?