电机欠载保护
简介
电机欠载保护用于为检测电机空载运行提供额外的保护。
空载运行示例:泵干运行、传动带断裂、齿轮电机破裂。
描述
电机欠载保护将相电流最小值 I MIN 的值与保护 Iund 吸合电流的设置值进行比较。如果电流值 I MIN 跌至低于 Iund 吸合电流,则启动保护 tund 时间延迟。
电机欠载保护默认未激活。
在功能设置结束后,在启动和稳定状态期间,欠载保护都处于激活状态。
工作原理
-
图 I:在 tund 时间延迟结束前,相电流最小值 I MIN 未升至高于保护 Iund 吸合电流(比如,泵空载运行)。电机欠载保护脱扣:
-
A:保护已激活(切换到稳定状态)
-
B:一旦超过吸合电流阈值,便激活保护时间延迟
-
C:时间延迟结束后发生保护脱扣
-
-
图 II:在 tund 时间延迟结束前,相电流最小值 I MIN 回升并保持高吸合电流(比如,泵临时干运行)。不发生电机欠载保护脱扣:
-
B:一旦超过吸合电流阈值,便激活保护时间延迟
-
D:保护已禁用
-
设置保护
Iund 吸合电流和 tund 时间延迟设置只能通过以下方式访问:
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)
-
利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)
Iund 吸合电流设置值
Iund 吸合电流设置值为 Ir 的倍数。
吸合电流设置范围为 0.3-0.9 x Ir。设置增量为 0.01 x Ir。缺省设置为 OFF:保护未激活。
精确度范围为 +/-10%。
tund 时间延迟设置值
tund 时间延迟设置值的单位为秒。
时间延迟设置范围为 1-200 秒。设置增量为 1 秒。时间延迟的缺省设置值为 10 秒。