固件更新
简介
The primary reason for updating the firmware of a MicroLogic trip unit is to obtain the latest MicroLogic features. If the latest MicroLogic features are not required, it is not mandatory to update the firmware of the MicroLogic trip unit and the Enerlin’X devices of the IMU.
MicroLogic 脱扣单元的标准保护功能在固件更新期间保持激活。
对所有固件更新,使用最新版本的 EcoStruxure Power Commission 软件。
有关固件更新的更多信息,请参阅以下文档:
-
DOCA0153EN ComPacT NSX - MicroLogic 5/6 Trip Unit - Firmware Release Notes
-
DOCA0154EN ComPacT NSX - MicroLogic 7 Trip Unit - Firmware Release Notes
-
DOCA0155EN MicroLogic Trip Units and Control Units - Firmware History
MicroLogic 脱扣单元的固件版本后,使用最新版本的 EcoStruxure Power Commission 软件检查 IMU 设备之间的固件兼容性。固件更新表有助于诊断并识别 IMU 设备之间的所有不兼容问题。此表还就检测到的不兼容情况提供了措施建议。
检查固件版本
利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查固件版本。
使用 EcoStruxure Power Commission 软件更新固件
| 注意 |
|---|
|
电源中断
固件更新期间,MicroLogic 脱扣单元必须持续通电。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
利用 EcoStruxure Power Commission 软件更新固件的前提条件如下:
-
必须下载并在 PC 上安装 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本。
-
PC 必须连接到电源。必须禁用待机模式,以免更新中断。
-
PC 必须通过服务接口或 USB 维护接口连接至 MicroLogic 测试端口。
如要启动 MicroLogic 固件更新,需要使用 MicroLogic 脱扣单元的管理员密码。有关详细信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助。