谐波电流
谐波的起源和影响
电网上的许多非线性负载会在电网中产生大谐波电流。
这些谐波电流会:
-
扭曲电流和电压波形
-
降低电能配送质量
这些波形失真(如果非常显著)可导致:
-
用电设备发生运行故障或性能降低
-
设备和导线意外温升
-
功率消耗过大
这些形形色色的问题会增加系统的安装和运行成本。因此,必须认真控制电能质量。
谐波的定义
周期性信号由下列信号叠加而成:
-
基频原始正弦信号(如 50 Hz 或 60 Hz)
-
频率为基频的倍数的正弦信号,即谐波。
-
任何直流分量
其中:
-
y0:直流分量值
-
yn:n 次谐波的 rms 值
-
ω:基频的波动
-
ϕn::n 次谐波分量的相位差
RMS 电流和电压
MicroLogic E 脱扣单元可显示电流和电压的 rms 值。
可接受的谐波水平
各种标准和法定规定均设定了可接受的谐波水平:
-
适合低压公共网络的电磁兼容标准:IEC/EN 61000‑2‑2
-
电磁兼容标准:
-
对于 16 A 以下的负载:IEC/EN 61000-3-2
-
对于 16 A 以上的负载:IEC/EN 61000-3-4
-
-
适用于此安装的供电公司建议
国际性研究的结果已经确定不得超过的典型谐波值。
下表列出了电压为基波的百分比时的典型谐波值:
|
不为 3 的倍数的奇次谐波 |
3 的倍数的奇次谐波 |
偶次谐波 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
阶数 (n) |
V1 的百分比值 |
阶数 (n) |
V1 的百分比值 |
阶数 (n) |
V1 的百分比值 |
|
5 |
6% |
3 |
5% |
2 |
2% |
|
7 |
5% |
9 |
1.5% |
4 |
1% |
|
11 |
3.5% |
15 |
0.3% |
6 |
0.5% |
|
13 |
3% |
>15 |
0.2% |
8 |
0.5% |
|
17 |
2% |
– |
– |
10 |
0.5% |
|
>19 |
1.5% |
– |
– |
>10 |
0.2% |