MicroLogic E - 电能测量
电能表
精确度范围适用于:
-
电流范围:0.1-1.2 In
-
电压范围:70-850 V
-
cos ϕ 范围:-1–-0.5 和 0.5–1
|
测量值 |
单位 |
测量范围 |
精度 |
精度范围 |
|---|---|---|---|---|
|
有功电能测量:Ep、EpIn 供电电能以及 EpOut 耗电电能 |
kWh,然后 MWh |
1 kWh 至 > 1000 TWh |
+/-2% |
1 kWh 至 1000 TWh |
|
无功电能测量:Eq、EqIn 供电电能以及 EqOut 耗电电能 |
kVARh,然后 MVARh |
1 kVARh 至 > 1000 TVARh |
+/-2% |
1 kVARh 至 1000 TVARh |
|
视在电能测量 Es |
kVAh,然后 MVAh |
1 kVAh 至 > 1000 TVAh |
+/-2% |
1 kVAh 至 1000 TVAh |