中性线保护
简介
MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元的中性线保护用于保护各种类型的配电应用不受到过载和短路电流的损害。
它适用于:
-
用于 4 极断路器的 MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元
-
用于 3 极断路器且带有 ENCT 选项的 MicroLogic 5 和 6 脱扣单元
描述
通常,相保护功能用于保护中性线导线(如果其为分布式,且如果在尺寸上与相线相同,即,为全中性线)。
在以下情况下,必须对中心线采取特殊保护:
-
中性线尺寸小于相线尺寸
-
安装了可产生三阶谐波(及其倍数谐波)的非线性负载
因运行原因(多源图)或安全原因(在断电时进行工作)可能需要切断中性线。
概括来说,中性线导体可以为:
-
非分布式(3 极断路器)
-
分布式、不可切断且未进行保护(3 极断路器)
-
分布式、不可切断但受保护(带有 ENCT 选项的 3 极断路器)
-
分布式、可切断且受保护(4 极断路器)
ComPact NSX 断路器脱扣单元适合所有保护类型。
|
断路器 |
可能的类型 |
中性线保护 |
|---|---|---|
|
3 极断路器 |
3P、3D |
无 |
|
带有 ENCT选项的 3 极断路器 |
3P、3D |
无 |
|
3P、3D + N/2 |
半中性线 |
|
|
3P、3D + N |
全中性线 |
|
|
3P、3D + OSN |
加大中性线 |
|
|
4 极断路器 |
4P、3D |
无 |
|
4P、3D + N/2 |
半中性线 |
|
|
4P、4D |
全中性线 |
|
|
4P、4D + OSN |
加大中性线 |
|
|
P:极点;D:脱扣单元;N:中性线保护 |
||
工作原理
中性线保护具有与相线保护相同的特性:
-
其吸合电流与长延时保护吸合电流 Ir和短延时保护吸合电流 Isd 成比例。
-
它具有与长延时保护 Ir和短延时保护 Isd相同的脱扣时间延迟值。
-
它的瞬时保护是相同的。
设置中性线保护
4 极脱扣单元
设置 IN吸合电流:
-
使用 MicroLogic 脱扣单元上的键盘
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)
-
利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)
3 极脱扣单元
设置中性线声明和 IN吸合电流:
-
使用 MicroLogic 脱扣单元上的键盘
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)
-
利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)
中性线保护设置值
MicroLogic5、6 和 7 脱扣单元包含 OSN(加大中性线)功能,该功能可在存在三阶谐波电流(及其倍数)时管理中性线导线保护。
下表显示根据 IN/Ir功能的值设置的中性线长延时保护吸合电流值和中性线短延时保护吸合电流值:
|
IN/Ir功能 |
长延时吸合电流值 Ir(IN) |
短延时吸合电流值 Isd(IN) |
|
|---|---|---|---|
|
OFF |
N/A |
N/A |
|
|
0.5 (1) |
Ir/2 |
Isd/2 |
|
|
1 |
Ir |
Isd |
|
|
(1) 对于额定值为 40 A 的 MicroLogic 7 脱扣单元, IN/Ir = 0.5 的设置不可用。 |
|||
相、中性线长延时和短延时保护时间延迟的这些设置值是相同的。
下表详细显示了根据相保护吸合电流 Ir设置和 4 极脱扣单元的 In 额定值设置的中性线保护吸合电流值(设置为 OSN)。
|
Ir/In值 |
长延时吸合电流值 Ir(IN) |
短延时吸合电流值 Isd(IN) |
|
|---|---|---|---|
|
Ir/In < 0.63 |
1.6 x Ir |
1.6 x Isd |
|
|
0.63 < Ir/In < 1 |
In |
In x Isd/Ir |
|
ENCT 选项的选择
ENCT 选项是一个外部中性线 CT,用于 3 极 MicroLogic 5 或 6 脱扣单元。
下表显示了根据 MicroLogic 脱扣单元的 In 额定值或对 OSN 保护的需求安装的 ENCT 选项的部件号:
|
In额定值 (A) |
中性线保护不超过 In |
OSN 中性线保护大于 In |
|---|---|---|
|
40 |
LV429521 |
LV429521 |
|
100 |
LV429521 |
LV429521 |
|
160 |
LV430563 |
LV430563 |
|
250 |
LV430563 |
LV432575 |
|
400 |
LV432575 |
LV432575 |
|
630 |
LV432575 |
否(1) |
|
(1) 对于 630 A 额定值,OSN 功能不得超过 In (= 630 A)。 |
||
安装 ENCT选项
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
将中性线导线连接到 ENCT选项一级侧(端子 H1、H2) |
|
2 |
移除 MicroLogic 脱扣单元的端子 T1 和 T2 之间的跳线(如有)。 |
|
3 |
将 ENCT 选项二级侧(端子 T1、T2)连接到 MicroLogic 脱扣单元的电子 T1 和 T2。 |
|
4 |
在为 MicroLogic 脱扣单元设置保护功能时,声明 ENCT 选项。 |