MicroLogic E - 需用值测量
电流需用值和峰值
|
测量值 |
单位 |
测量范围 |
精度 |
精度范围 |
|---|---|---|---|---|
|
A |
0-20 In |
+/-1.5% |
0.2-1.2 In |
|
(1) 在使用 4 极或 3 极脱扣单元(带 ENCT选项)的情况下的 IN |
||||
功率需用值和峰值
精确度范围适用于:
-
电流范围:0.1-1.2 In
-
电压范围:70-850 V
-
cos ϕ 范围:-1–-0.5 和 0.5–1
|
测量值 |
单位 |
测量范围 |
精度 |
精度范围 |
|---|---|---|---|---|
|
kW |
0-3000 kW |
+/-2% |
3-3000 kW |
|
kVAR |
0-3000 kVAR |
+/-2% |
3-3000 kVAR |
|
kVA |
0-3000 kVA |
+/-2% |
3-3000 kVA |