DOCA0141ZH-03

接地故障保护

简介

MicroLogic 6 E-M 脱扣单元的接地故障保护用于保护各种类型的电机应用不受到 TN-S 系统中接地故障电流的损害。有关详细信息,请参阅 DOCA0140ZH ComPact NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南

工作原理

接地漏电保护为定时限类型。它可以被配置为 Ig 吸合电流和 tg 脱扣时间延迟。

脱扣曲线:

接地故障保护参数有:

  • AIn 脱扣单元设置范围

  • GIg 接地故障保护吸合电流

  • Htg 接地故障保护时间延迟

设置接地故障保护

设置 Ig吸合电流:

  • 使用 MicroLogic 脱扣单元 Ig 旋钮来预设值,并使用键盘来微调值

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

设定 tg时间延迟:

  • 使用 MicroLogic 脱扣单元上的键盘

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

Ig 吸合电流设置值

Ig吸合电流设置值为 In 的倍数。

缺省 Ig吸合电流设置值与最小旋钮值相同:

  • 0.60 In(对于额定规格为 25 A 的脱扣单元)

  • 0.30 In(对于额定规格为 50 A 的脱扣单元)

  • 0.20 In(对于额定规格大于 50 A 的脱扣单元)

可以通过将 Ig旋钮设置到 OFF 位置来禁用接地故障保护。

即使 Ig旋钮设置在 OFF 位置,也可以重新激活接地故障保护,其具体方式为:

  • 通过键盘微调

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

以下三个表格指定了设置值(通过旋钮预设)和设置范围(通过键盘设置):

  • 对于额定规格为 25 A 的脱扣单元

  • 对于额定规格为 50 A 的脱扣单元

  • 对于额定规格大于 50 A 的脱扣单元

键盘设置的增量为 0.05 x In

额定值 25 A

设置类型

值或设置范围 (x In)

通过旋钮预设

0.60

0.60

0.60

0.60

0.70

0.80

0.90

1

OFF

键盘上的设置范围

0.60

0.60

0.60

0.60

0.6-0.7

0.6-0.8

0.6-0.9

0.6-1

0.6–1 + OFF

额定值 50 A

设置类型

值或设置范围 (x In)

通过旋钮预设

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1

OFF

键盘上的设置范围

0.30

0.3-0.4

0.3-0.5

0.3-0.6

0.3-0.7

0.3-0.8

0.3-0.9

0.3-1

0.3–1 + OFF

额定值大于 50 A

设置类型

值或设置范围 (x In)

通过旋钮预设

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

1

OFF

键盘上的设置范围

0.20

0.2-0.3

0.2-0.4

0.2-0.5

0.2-0.6

0.2-0.7

0.2-0.8

0.2-1

0.2–1 + OFF

精确度范围为 +/-10%。

tg 时间延迟设置值

tg 时间延迟设置值的单位为秒。保持和分断时间的单位为毫秒。

缺省的 tg 时间延迟设置为 0 秒。

下表显示了 tg 设置值(秒,s)以及相关的保持和分断时间(毫秒,ms):

功能

tg (s)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

保持时间 (ms)

20

80

140

230

350

最大分断时间 (ms)

80

140

200

320

500

测试接地故障保护

可以测试接地故障保护,以检查脱扣单元的电子脱扣功能。使用 MicroLogic 6 脱扣单元上的键盘来执行此测试。

可以在挂锁已锁定 或已解锁 的情况下执行接地故障保护测试。

按照以下步骤测试和复位 MicroLogic 6 脱扣单元上的接地故障保护。

步骤

操作

显示

1

使脱扣单元通电,以便在断路器脱扣后,屏幕能够显示测试结果。

2

选择瞬时测量显示模式(显示负载最大的相,在该示例中为相 B)。

3

选择接地故障电流测量值屏幕(值为 Ig设置的百分比值)。

4

按下 OK,访问接故障保护测试功能。

随即显示 tESt 图形符号,且 OK 图形符号闪烁。

5

按下 OK,发起接故障保护测试。

断路器脱扣。显示接地故障保护脱扣屏幕。

6

按下 OK,确认接地故障脱扣屏幕。

Reset? OK 图形符号闪烁。

7

再次按 OK 以确认。

确认 OK 显示 2 秒。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.