DOCA0141ZH-03

短延时保护

简介

MicroLogic 567 脱扣单元的短延时保护用于保护各种类型的配电应用不受到短路电流的损害。

它对于 MicroLogic 567 脱扣单元是相同的。

工作原理

短延时保护为定时限类型:

  • 它包括 I2t反时限曲线功能的可能性。

  • 它藉由 Isd吸合电流和 tsd 脱扣时间延迟来设置。

短延时保护设置有:

  • Isd:短延时保护吸合电流

  • tsd:短延时保护时间延迟

  • I2t:启用反时限曲线功能(ON 或 OFF)

设置短延时保护 (MicroLogic 5)

设置 Isd吸合电流:

  • 使用 MicroLogic 脱扣单元 Isd 旋钮来预设值,并使用键盘来微调值

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

设定 tsd时间延迟:

  • 使用 MicroLogic 脱扣单元上的键盘

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

tsd时间延迟设置包括激活/禁用 I2t 功能。

设置短延时保护(MicroLogic 67

设置 Isd吸合电流和 tsd 时间延迟:

  • 使用 MicroLogic 脱扣单元上的键盘

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

tsd时间延迟设置包括激活/禁用 I2t 功能。

Isd吸合电流设置值

Isd吸合电流设置值为 Ir 的倍数。

缺省的 Isd 吸合电流设置值为 1.5 x Ir(旋钮上的最小值)。

下表显示了 Isd吸合电流的设置值(通过旋钮预设)和设置范围(通过键盘设置):

设置类型

值或设置范围 (x Ir)

通过旋钮预设 (MicroLogic 5)

1.5

2

3

4

5

6

7

8

10

键盘上的设置范围 (1)

增量:0.5 x Ir

1.5

1.5-2

1.5-3

1.5-4

1.5-5

1.5-6

1.5-7

1.5-8

1.5-10

(1) 对于 MicroLogic 67 脱扣单元,键盘上的设置范围值为 1.5–10 x Ir

精确度范围为 +/-10%。

tsd 时间延迟设置值

下表显示了在 I2t 功能已激活 (I2t ON) 或未激活 (I2t OFF) 的情况下 tsd 时间延迟的设置值(秒 (s))。相关的保持和分断时间以毫秒 (ms) 为单位显示:

功能

设定值

I2t OFF 时的 tsd (s)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

I2t ON 时的 tsd (s)

0.1

0.2

0.3

0.4

保持时间 (ms)

20

80

140

230

350

最大分断时间 (ms)

80

140

200

320

500

I2t OFF 情况下,缺省的 tsd 时间延迟设置值为 0 秒。

I2t 反时限曲线功能

使用I2t反时曲线功能提高断路器协调性。当下游安装了仅采用反时限的保护设备(如熔断器保护设备)时,使用此功能。

示例:

下图举例显示了上游 ComPact NSX630 断路器与下游 gG-250 A 熔断器之间的选择性协调(由 Ecodial 软件执行计算)。

I2t OFF I2t ON

在短延时保护时激活 I2t 功能 (I2t ON),以提供协调。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?