功率因数 PF 和 cos ϕ 测量值 (MicroLogic E)
功率因数 PF
MicroLogic E 脱扣单元利用总有功功率 Ptot 和总视在功率 Stot 计算功率因数 PF:
此指标可限定:
-
存在谐波电流时安装电源的必要加大
-
谐波电流的存在(通过对比 cos ϕ 的值)。
cos ϕ
MicroLogic E 脱扣单元利用总有功功率 Pfundtot 和基波(一阶)总视在功率 Sfundtot 计算 cos ϕ:
此指标可限定对所提供的电能的使用。
存在谐波电流时的功率因数 PF 和 cos ϕ
如果供电电压失真不十分严重,功率因数
PF 可表达为 cos ϕ和 THD(I) 的函数:
通过比较两个值即可估计电源的谐波失真水平。
功率因数 PF 和 cos ϕ的符号
这些指标适用两种符号惯例:
-
IEC 惯例:这些指标的符号严格符合带符号功率计算(即 Ptot、Stot、Pfundtot 和 Sfundtot)。
下图针对两种惯例按照象限(Q1、Q2、Q3 和 Q4)定义功率因数 PF 和 cos ϕ 的符号:
-
超前:PF 和 cos ϕ指标为正号。
-
滞后:PF 和 cos ϕ指标为负号。
功率因数 PF 和 cos ϕ 的符号最小值和最大值
PF 和 cos ϕ指标的管理包括:
-
定义关键情况
-
根据关键情况定义实施指标监测
指标的值在 0 附近时即视为关键情况。指标的最小值和最大值针对这些情况定义。
PF MAX(或 cos ϕ MAX)是针对 PF(或 cos ϕ)指标的最小正值获得的。
PF MIN(或 cos ϕ MIN)是针对 Pf(或 cos ϕ)指标的最大负值获得的。
监控 cos ϕ和功率因数 PF 指标
可以根据 IEEE 惯例检测和区分容性或感性负载上接收器模式的关键情况(两个值)。
下表说明接收器模式下各指标变化的方向及其数值。
|
IEEE 惯例 |
||
|---|---|---|
|
运行象限 |
Q1 |
Q4 |
|
cos ϕ(或 PF)在运行范围内的变化方向 |
||
|
cos ϕ(或 PF)在运行范围内的数值 |
0...-0.3...-0.8...-1 |
+1...+0.8...+0.4...0 |
质量指标最大值和最小值指示两种关键情况。
可以根据 IEC 惯例检测容性或感性负载上接收器模式的关键情况,但不能区分(一个值)。
下表说明接收器模式下各指标变化的方向及其数值。
|
IEC 惯例 |
||
|---|---|---|
|
运行象限 |
Q1 |
Q4 |
|
cos ϕ(或 PF)在运行范围内的变化方向 |
||
|
cos ϕ(或 PF)在运行范围内的数值 |
0...+0.3...+0.8...+1 |
+1...+0.8...+0.4...0 |
质量指标最大值指示两种关键情况。
选择 cos ϕ和功率因数 PF 的符号惯例
通过以下方式为 cos ϕ和 PF 指标选择符号惯例:
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)
-
利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)
缺省应用 IEEE 惯例。