MicroLogic 显示器上的指示
简介
指示屏幕指示安装状态。
应根据优先级执行维护干预:
-
配置(报警:高、中等、低、或无优先级)
-
预定义(脱扣和故障事件:高或中等优先级)
堆叠屏幕
如果同时有多个事件到达,它们会根据自身的重要性级别来堆叠:0(不重要)至 4(非常重要)。
|
重要性 |
屏幕 (1) |
|---|---|
|
0 |
主屏幕 |
|
1 |
Outx 报警屏幕 |
|
2 |
Err 内部故障屏幕 |
|
3 |
Stop 内部故障屏幕 |
|
4 |
Trip 屏幕 |
|
(1) 下面讲述了这些屏幕及其确认方式。 |
|
示例:
电压测量 Outx 报警,然后显示内部故障 。
-
所显示的屏幕为内部故障 屏幕(重要性 = 2)。
-
在确认了内部故障 屏幕后,显示报警 Outx 屏幕(重要性 = 1)。
-
在确认了内部故障 Outx 屏幕后,显示主屏幕(重要性 = 0)。
如果在电压测量 Outx 前出现了内部故障 ,应执行相同的确认操作。
安全说明
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
小心 |
|---|
|
信息不正确的危险
如果脱扣单元显示 Err 屏幕,请在下个常规维护周期更换 MicroLogic 脱扣单元。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
安装操作正确性指示
报警指示
带 Sdx 模块选项的断路器
|
屏幕 |
原因 |
|---|---|
|
SDx模块上在永久锁定模式下配置的报警尚未被确认,或者在报警仍处于活动状态时,发出了确认请求。 |
随后显示主屏幕(负载最大的相的电流值)。
MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元故障指示
如需详细了解与指示相关的保护定义,请参阅配电保护。
|
屏幕 |
原因 |
|---|---|
|
长延时保护脱扣:向上的箭头指向 Ir,显示分断值 |
|
|
短延时保护脱扣:向上的箭头指向 Isd,显示分断值 |
|
|
瞬时保护或 reflex 保护脱扣:向上的箭头指向 Ii,显示分断值 |
|
|
集成瞬时保护脱扣:向上的箭头指向 Ii,显示 triP |
|
|
MicroLogic 6 脱扣单元 接地故障保护脱扣:向上的箭头指向 Ig,显示 triP |
|
|
MicroLogic 7(集成有接地漏电保护功能) 接地漏电保护脱扣:向上的箭头指向 IΔn |
|
|
因 ENCT 选项缺失引起的脱扣,因为在设置 MicroLogic 的保护功能时,声明了 ENCT 选项。安装 ENCT 选项或者在 MicroLogic 脱扣单元的端子 T1 和 T2 之间连接跳线。 |
MicroLogic 6 E-M 脱扣单元故障指示
如需详细了解与指示相关的保护定义,请参阅电机馈电器保护。
|
屏幕 |
原因 |
|---|---|
|
长延时保护脱扣:向上的箭头指向 Ir,显示 triP (1) |
|
|
短延时保护脱扣:向上的箭头指向 Isd,显示分断值 |
|
|
瞬时保护或 reflex 保护脱扣:显示 Inst |
|
|
接地故障保护脱扣:向上的箭头指向 Ig,显示 triP |
|
|
不平衡保护脱扣:向上的箭头指向 Iunbal,显示 triP (1) |
|
|
电机堵转保护脱扣:向上的箭头指向 Ijam,显示 triP (1) |
|
|
欠载保护脱扣:显示 Undl (1) |
|
|
长启动保护脱扣:显示 Strt |
|
确认脱扣屏幕
警告 |
|---|
|
电气故障引起合闸的危险
未首先进行检查请勿再次合闸断路器,如有必要,请维修下游电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
保护装置的脱扣并不会修正下级电气设备的故障原因。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在检查下游电气设备之前隔离馈电设备。 |
|
2 |
查找故障原因。 |
|
3 |
进行检查,如果有必要,修理下游设备。 |
|
4 |
如发生的是短路脱扣,检查设备。 |
|
5 |
复位并使断路器再次合闸。 |
有关故障后故障排除和重启的更多信息,请参阅 DOCA0140ZH ComPact NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南。
MicroLogic 脱扣单元轻微内部故障指示
小心 |
|---|
|
信息不正确的危险
在下次维护周期更换 MicroLogic
01/2019: This VL is used for MicroLogic 5.0 X, MicroLogic
6.0 X, MicroLogic 7.0 X... 脱扣单元。不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
确认 屏幕
-
Mode 键可以访问测量值和设置。
-
如果故障是永久性的, 屏幕会变成主屏幕。
MicroLogic 脱扣单元重大内部故障指示
小心 |
|---|
|
信息不正确的危险
立即更换 MicroLogic
01/2019: This VL is used for MicroLogic 5.0 X, MicroLogic
6.0 X, MicroLogic 7.0 X... 脱扣单元。不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
确认 屏幕
-
不再能够使断路器合闸
-
Mode 键无法访问测量值和设置
-
屏幕变成主屏幕
危险
小心

















警告