DOCA0141ZH-03

断路器通讯

简介

带有 MicroLogic 567 脱扣单元的 ComPact NSX 断路器可以利用 Modbus 协议集成到通讯网络中。利用通讯网络传输的数据,可以提供对系统的监视和监控。

Modbus通讯提供以下选项:

  • 远程显示:

    • 断路器状态

    • 测量值

    • 运行辅助信息

  • 远程控制断路器。

有关 Modbus 通讯网络的更多信息,请参阅 DOCA0091ZH ComPact NSX - Modbus 通讯指南

断路器状态的远程显示

配备有 BSCM的所有ComPact NSX 断路器都支持远程显示断路器状态。在使用通讯网络的情况下,以下数据可用:

  • 分闸/合闸位置 (OF)

  • 脱扣指标 (SD)

  • 电气故障指标 (SDE)

有关详细信息,请参阅 DOCA0140ZH ComPact NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南

测量值的远程显示

使用 MicroLogic 567 脱扣单元访问测量值显示。

有关测量值的更多信息,请参阅测量功能

运行辅助信息的远程显示

使用 MicroLogic 567 脱扣单元访问运行辅助显示。可用的运行辅助信息如下:

断路器远程控制

配备有 MicroLogic 脱扣单元、BSCM 和通讯 电动机构 的任何断路器都支持断路器远程控制。在使用通讯网络的情况下,以下命令可用:

  • 断路器分闸

  • 断路器合闸

  • 断路器复位

有关详细信息,请参阅 DOCA0140ZH ComPact NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?