长启动电机保护
简介
长启动电机保护针对以下情况和目的提供额外的保护:
-
有可能难以启动的机器:
-
大惯性机器
-
大阻力扭矩机器
-
稳定状态下负载波动的机器
极有可能难以启动的机器的例子:风扇、压缩机。
-
-
为了避免空载启动:
-
负载不存在
-
机器规格过大,不适合应用场合
-
描述
一旦平均电机电流 Iavg 超过Ir设置值的 10%,便会激活长启动电机保护:启用保护时间延迟 tlong。长启动电机保护将平均电机电流 Iavg 与保护 Ilong 吸合电流的设置值进行比较。
长启动电机保护默认未激活。
进行了功能设置后,长启动电机保护:
-
在启动期间激活
-
在稳定状态下不激活
工作原理(难以启动)
曲线走势可为以下两种方式中的一种:
-
图 Ι:在 tlong 时间延迟结束前,平均电机电流 Iavg 未降至低于 Ilong 吸合电流(启动负载过大)。长启动电机保护脱扣:
-
A:激活保护时间延迟(超过 Ir 吸合电流的 10%)。
-
B:时间延迟结束后发生保护脱扣。
-
-
图 ΙΙ:在 tlong 时间延迟结束前,平均电机电流 Iavg 已降至低于 Ilong 吸合电流(正确启动)。不发生长启动电机保护脱扣:
-
A:激活保护时间延迟(超过 Ir 吸合电流的 10%)。
-
D:禁用保护。
-
工作原理(空载启动)
图 III:在 tlong 时间延迟结束前,电机电流已降至低于 Ir 设置值的 10%:发生长启动电机保护脱扣。
-
A:激活保护时间延迟(超过 Ir 吸合电流的 10%)
-
B:时间延迟结束后发生保护脱扣
如果在保护 tlong 时间延迟结束前(例如,在接触器断开时),电机电流降回至低于 Ir设置值的 10%,则不发生长启动电机保护脱扣。
设置保护
Ilong 吸合电流和 tlong 时间延迟设置只能通过以下方式访问:
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)
-
利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)
Ilong 吸合电流设置值
Ilong 吸合电流设置值为 Ir的倍数。
吸合电流设置范围为 1-8 x Ir。设置增量为 0.1 x Ir。出厂设置为 OFF:保护未激活。
精确度范围为 +/-10%。
tlong 时间延迟设置值
tlong 时间延迟设置值的单位为秒。
tlong 时间延迟设置范围为 1–200 秒。设置增量为 1 秒。时间延迟的出厂设置值为 10 秒。