脱扣、故障和维护事件下的报警
简介
脱扣、故障和维护事件下的报警始终处于活动状态。它们可以通过以下方式来访问:
-
使用通讯网络
-
在 FDM121显示器上
可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件将特定报警分配给 SDx 模块输出。
报警设置
脱扣和故障事件下的报警功能是固定的,无法修改。
可以通过以下方式修改两个维护报警(OF 操作溢出计数器阈值和合闸命令计数器阈值)的功能:
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)
-
利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)
报警优先级
为每个报警分配优先级:
-
高优先级
-
中等优先级