接地故障保护
简介
MicroLogic 6 脱扣单元的接地故障保护用于保护各种类型的配电应用不受到 TN-S 系统中接地故障电流的损害。
有关接地故障电流的更多信息,请参阅 DOCA0140ZH ComPact NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南。
工作原理
接地漏电保护为定时限类型:
-
它包括 I2t 反时限曲线功能的可能性。
-
设置为 Ig吸合电流和 tg 脱扣时间延迟。
设置接地故障保护
设置 Ig吸合电流:
-
使用 MicroLogic 6 脱扣单元 Ig 旋钮来预设值,并使用键盘来微调值
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)
-
利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)
设定 tg时间延迟:
-
使用 MicroLogic 6 脱扣单元上的键盘
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)
-
利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)
tg时间延迟设置包括激活/禁用 I2t 功能。
Ig吸合电流设置值
Ig吸合电流设置值为 In 的倍数。
缺省 Ig吸合电流设置值与旋钮上显示的最小值相同:
-
0.40 x In(对于额定规格为 40 A 的脱扣单元)
-
0.20 x In(对于额定规格大于 40 A 的脱扣单元)
可以通过将 Ig旋钮设置到 OFF 位置来禁用接地故障保护。
即使 Ig旋钮设置在 OFF 位置,也可以重新激活接地故障保护,其具体方式为:
-
通过键盘微调
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)
-
利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)
以下两个表格指定了设置值(通过旋钮预设)和设置范围(通过键盘设置)。
键盘设置的增量为 0.05 x In。
对于额定规格为 40 A 的脱扣单元
|
设置类型 |
值或设置范围 (x In) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
通过旋钮预设 |
0.40 |
0.40 |
0.50 |
0.60 |
0.70 |
0.80 |
0.90 |
1 |
OFF |
|
键盘上的设置范围 |
0.40 |
0.40 |
0.4-0.5 |
0.4-0.6 |
0.4-0.7 |
0.4-0.8 |
0.4-0.9 |
0.4-1 |
0.4–1 + OFF |
对于额定规格大于 40 A 的脱扣单元
|
设置类型 |
值或设置范围 (x In) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
通过旋钮预设 |
0.20 |
0.30 |
0.40 |
0.50 |
0.60 |
0.70 |
0.80 |
1 |
OFF |
|
键盘上的设置范围 |
0.20 |
0.2-0.3 |
0.2-0.4 |
0.2-0.5 |
0.2-0.6 |
0.2-0.7 |
0.2-0.8 |
0.2-1 |
0.2–1 + OFF |
精确度范围为 +/-10%。
tg 时间延迟设置值
tg 时间延迟设置值的单位为秒。保持和分断时间的单位为毫秒。
在 I2t OFF 情况下,缺省的 tg 时间延迟设置值为 0 秒。
下表显示了在 I2t 功能已激活 (I2t ON) 或未激活 (I2t OFF) 的情况下 tg 时间延迟的设置值(秒 (s))。相关的保持和分断时间以毫秒 (ms) 为单位显示:
|
功能 |
设定值 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
I2t OFF 时的 tg (s) |
0 |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
|
I2t ON 时的 tg (s) |
– |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
|
保持时间 (ms) |
20 |
80 |
140 |
230 |
360 |
|
最大分断时间 (ms) |
80 |
140 |
200 |
320 |
500 |
I2t 反时限曲线功能
接地故障保护的 I2t反时限曲线功能的工作方式与短延时保护的 I2t 反时限曲线功能相同。
测试接地故障保护
可以测试接地故障保护,以检查脱扣单元的电子脱扣功能。使用 MicroLogic 6 脱扣单元上的键盘来执行此测试。
按照以下步骤测试和复位 MicroLogic 6 脱扣单元上的接地故障保护。