DOCA0141FR-03

Logiciel EcoStruxure Power Commission

Présentation

Le logiciel EcoStruxure Power Commission détecte automatiquement les appareils intelligents et vous permet d'ajouter des appareils pour une configuration aisée. Vous pouvez générer des rapports complets dans le cadre des tests de réception en usine et des tests de réception sur site, et éviter ainsi une grande charge de travail. De plus, au cours du fonctionnement des tableaux, il est très facile d'identifier la moindre modification dans les réglages grâce à un surligneur jaune. Ceci indique les différences entre les valeurs du projet et celles du dispositif et assure donc la cohérence du système pendant les phases de fonctionnement et de maintenance.

Le logiciel EcoStruxure Power Commission permet de configurer des disjoncteurs ComPact NSX avec les modules et accessoires suivants :

  • Déclencheurs MicroLogic

  • Modules d'interface de communication : module BSCM, interface IFM, interface IFE, serveur IFE

  • Modules ULP : module IO, afficheur FDM121

Le logiciel EcoStruxure Power Commission permet de configurer les passerelles et les appareils sans fil suivants :

  • EcoStruxure Panel Server

  • Passerelle PowerTag Link

  • Module PowerTag Energy

  • Auxiliaire de signalisation sans fil

Le logiciel EcoStruxure Power Commission est disponible à l'adresse www.se.com.

Fonctionnalités clés

Le logiciel EcoStruxure Power Commission effectue les actions suivantes pour les appareils et modules pris en charge :

  • Créer des projets par détection d'appareils

  • Sauvegarder le projet dans le cloud EcoStruxure Power Commission pour référence

  • Télécharger des réglages sur ou depuis le dispositif

  • Comparer les réglages du projet avec ceux du dispositif

  • Exécuter des actions de commande de façon sécurisée

  • Générer et imprimer les rapports de réglages de dispositifs

  • Effectuer un test du câblage de communication sur l'ensemble du projet et générer et imprimer le rapport de test

  • Visualiser l'architecture de communication entre les dispositifs sur une représentation graphique

  • Afficher les mesures, les journaux et les informations de maintenance

  • Afficher le statut de l'appareil et du module IO

  • Afficher les détails des alarmes

  • Vérifier la compatibilité des micrologiciels du système

  • Installer la dernière version du micrologiciel

  • Effectuer des tests de déclenchement forcé et des tests automatiques de la courbe de déclenchement

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?