Protection de la distribution électrique
Présentation
Les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7 assurent la protection contre les surintensités, les courants de défaut à la terre et les courants de fuite à la terre dans les applications commerciales ou industrielles.
Les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7 offrent des caractéristiques de protection conformes aux exigences de la norme IEC/EN 60947-2. Pour plus d'informations, consutlez la documentation DOCA0140FR ComPact NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.
Description
Lorsque vous choisissez le déclencheur MicroLogic à utiliser, tenez compte des points suivants :
-
Surintensités (surcharges et courts-circuits)
-
Courants de défaut à la terre ou de fuite à la terre
-
Conducteurs qui ont besoin de protection
-
Présence de courants harmoniques
-
Coordination entre les appareils
Sélectivité entre les appareils
La coordination entre les appareils d'amont et d'aval, et en particulier la sélectivité, est indispensable pour optimiser la continuité de service. Le grand nombre d'options de réglage des fonctions de protection sur les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7 améliore la coordination naturelle entre les disjoncteurs ComPact NSX. Pour plus d'informations, consultez le document LVPED217032EN ComPact NSX & NSXm - Catalogue.
Trois techniques de sélectivité peuvent être mises en place :
-
Sélectivité ampèremétrique : étagement du seuil de déclenchement de la protection long retard
-
Sélectivité chronométrique : étagement du seuil de déclenchement de la protection court retard
-
Sélectivité énergétique : étagement des niveaux d'énergie des disjoncteurs ; cela s'applique aux courants de court-circuit de très forte intensité.

Règles de sélectivité
Les règles de sélectivité dépendent :
-
du type de déclencheur équipant les disjoncteurs installés en amont et en aval : électronique ou thermomagnétique.
-
de la précision des réglages.
Sélectivité de la protection contre les surcharges
Pour la protection contre les surcharges, les règles de sélectivité entre les déclencheurs électroniques sont les suivantes :
-
Sélectivité ampèremétrique :
-
Un rapport de 1,3 entre le seuil de déclenchement Ir de la protection long retard du déclencheur du disjoncteur Q1 en amont et celui du déclencheur du disjoncteur Q2 en aval est en général suffisant.
-
La temporisation tr de la protection long retard du déclencheur du disjoncteur en amont Q1 est identique ou supérieure à celle du déclencheur du disjoncteur en aval Q2.
-
-
Sélectivité chronométrique :
-
Un rapport de 1,5 entre le seuil de déclenchement Isd de la protection court retard du déclencheur du disjoncteur Q1 en amont et celui du déclencheur du disjoncteur Q2 en aval est en général suffisant.
-
La temporisation tsd de la protection court retard du déclencheur du disjoncteur en amont Q1 est supérieure à celle du déclencheur du disjoncteur en aval Q2.
-
Si le disjoncteur en amont est en position I2t OFF, les disjoncteurs en aval doivent être en position I2t ON.
-
-
Sélectivité énergétique :
-
La sélectivité énergétique est assurée par les caractéristiques de conception et de construction des disjoncteurs. La limite de sélectivité ne peut être garantie que par le constructeur.
-
Pour les disjoncteurs de la gamme ComPact NSX, un rapport de 2,5 entre le calibre du disjoncteur Q1 en amont et celui du disjoncteur Q2 en aval garantit une sélectivité totale.
-
Sélectivité de la protection contre défaut à la terre
Pour la protection contre les défauts à la terre, seules les règles de sélectivité chronométrique doivent être appliquées au seuil de protection Ig et à la temporisation tg :
-
Un rapport de 1,3 entre le seuil de déclenchement Ig de la protection Défaut à la terre du déclencheur du disjoncteur Q1 en amont et celui du déclencheur du disjoncteur Q2 en aval est en général suffisant.
-
La temporisation tg de la protection Défaut à la terre du déclencheur du disjoncteur en amont Q1 est supérieure à celle du déclencheur du disjoncteur en aval Q2.
-
Si le disjoncteur en amont est en position I2t OFF, les disjoncteurs en aval doivent être en position I2t ON.
Sélectivité de la protection contre les fuites à la terre (différentielle)
Pour la protection différentielle, seules les règles de sélectivité chronométrique doivent être appliquées au seuil de protection IΔn et à la temporisation Δt :
-
Un rapport de 3 entre le seuil de déclenchement IΔn de la protection différentielle du déclencheur du disjonteur en amont Q1 et celui du déclencheur du disjoncteur en aval Q2 doit être appliqué.
-
La temporisation Δt de la protection différentielle du déclencheur du disjoncteur en amont Q1 est supérieure à celle du déclencheur du disjoncteur en aval Q2.
Limite de sélectivité
Selon l’étagement des calibres des disjoncteurs et du réglage des fonctions de protection, la sélectivité peut être :
-
Limitée (sélectivité partielle) jusqu’à une valeur Is du courant de court circuit
-
Totale (sélectivité totale), réalisée quelle que soit la valeur du courant de court-circuit
Tableau de sélectivité
Schneider Electric fournit des tableaux de sélectivité indiquant le type de sélectivité (partielle ou totale) entre tous les disjoncteurs, pour toute sa gamme de disjoncteurs. Ces tableaux de sélectivité sont testés conformément aux recommandations de la norme IEC/EN 60947-2. Pour plus d'informations, consultez la documentation LVPED217032EN ComPact NSX & NSXm - Catalogue.
Déclencheur MicroLogic 5
Déclencheur MicroLogic 6
Déclencheur MicroLogic 7 avec protection différentielle intégrée
Configuration de la protection
Réglez les fonctions de protection :
-
Sur le déclencheur MicroLogic à l'aide des commutateurs rotatifs et du clavier (selon a fonction de protection et le type MicroLogic)
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Protection instantanée intégrée
En plus de la protection instantanée réglable, les déclencheurs MicroLogic pour la protection de la distribution électrique disposent d'une protection instantanée intégrée non réglable SELLIM qui peut améliorer la sélectivité.
Déclenchement réflexe
En plus des fonctions de protection intégrées dans les déclencheurs MicroLogic, les disjoncteurs ComPact NSX présentent une protection réflexe. Ce système coupe les courants de défaut très élevés en déclenchant mécaniquement l'appareil avec un piston actionné directement par la pression produite dans le disjoncteur par un court-circuit. Ce piston actionne le mécanisme d'ouverture, ce qui provoque un déclenchement ultra-rapide du disjoncteur.