DOCA0141FR-03

Protection du neutre

Présentation

La protection du neutre sur les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7 protège tous les types d'applications de distribution électrique contre les courants de surcharge et de court-circuit.

Elle est disponible sur :

  • Déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7 pour disjoncteurs 4 pôles

  • Déclencheurs MicroLogic 5 et 6 avec option ENCT pour disjoncteurs 3 pôles

Description

Normalement, la protection des phases protège le conducteur neutre (s'il est distribué et de même taille que les phases, c'est-à-dire un neutre complet).

Le neutre nécessite une protection spécifique dans les cas suivants :

  • Il présente une taille réduite par rapport aux conducteurs des phases

  • Des charges non linéaires générant des harmoniques de rang 3 (ou des multiples) sont installées

La coupure du neutre peut être nécessaire pour des raisons fonctionnelles (schéma multisource) ou de sécurité (travail hors tension)

En résumé, le conducteur neutre peut être :

  • Non distribué (disjoncteur tripolaire)

  • Distribué, non coupé et non protégé (disjoncteur tripolaire)

  • Distribué, non coupé mais protégé (disjoncteur tripolaire avec option ENCT)

  • Distribué, coupé et protégé (disjoncteur tétrapolaire)

Les déclencheurs de disjoncteur ComPact NSX sont adaptés à tous les types de protection.

Disjoncteur

Types possibles

Protection du neutre

Disjoncteur tripolaire

3P, 3D

Aucune

Disjoncteur tripolaire avec option ENCT

3P, 3D

Aucune

3P, 3D + N/2

Demi-neutre

3P, 3D + N

Neutre complet

3P, 3D + OSN

Neutre surdimensionné

Disjoncteur tétrapolaire

4P, 3D

Aucune

4P, 3D + N/2

Demi-neutre

4P, 4D

Neutre complet

4P, 4D + OSN

Neutre surdimensionné

P : Pôle ; D : Déclencheur ; N : Protection du neutre

Principe de fonctionnement

Les caractéristiques de la protection du neutre sont identiques à celles de la protection des phases :

  • Le seuil de déclenchement est proportionnel aux seuils de déclenchement des protections long retard Ir et court retard Isd.

  • Les valeurs de temporisation du déclenchement sont les mêmes que pour les protections long retard Ir et court retard Isd.

  • La protection instantanée est identique.

Les réglages de protection du neutre sont :

  • Ir : seuil de déclenchement de la protection long retard

  • tr : temporisation de la protection long retard

  • IN : seuil de déclenchement de la protection du neutre

Réglage de la protection du neutre

Déclencheur tétrapolaire

Réglez le seuil IN :

  • Avec le clavier du déclencheur MicroLogic

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)

Déclencheur tripolaire

Réglez la déclaration du neutre et le seuil de déclenchement IN :

  • Avec le clavier du déclencheur MicroLogic

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)

Valeur de réglage de la protection du neutre

Les déclencheurs MicroLogic5, 6 et 7 intègrent la fonction OSN (Neutre surdimensionné) qui gère la protection du conducteur neutre en présence de courants harmoniques de rang 3 (et multiples de ceux-ci).

Le tableau suivant illustre les valeurs de réglage des seuils de déclenchement de la protection long retard du neutre et de la protection court retard du neutre en fonction de la valeur de la fonction IN/Ir :

Fonction IN/Ir

Valeur du seuil long retard Ir(IN)

Valeur du seuil court retard Isd(IN)

OFF

N/A

N/A

0.5 (1)

Ir/2

Isd/2

1

Ir

Isd

(1) Pour le déclencheur MicroLogic 7 de calibre 40 A, le réglage IN/Ir à 0,5 n'est pas disponible.

Les valeurs de réglage de temporisation sont identiques pour les phases, la protection long retard du neutre et la protection court retard.

Le tableau ci-dessous détaille les valeurs de réglage des seuils de déclenchement des protections du neutre (réglées sur OSN) en fonction du réglage du seuil de déclenchement Ir de la protection des phases et du calibre In du déclencheur tétrapolaire :

Valeurs Ir/In

Valeur du seuil long retard Ir(IN)

Valeur du seuil court retard Isd(IN)

Ir/In < 0,63

1,6 x Ir

1,6 x Isd

0,63 < Ir/In < 1

In

In x Isd/Ir

Sélection de l'option ENCT

L'option ENCT est un transformateur de courant neutre externe pour un déclencheur tripolaire MicroLogic 5 ou 6.

Le tableau suivant indique la référence de l'option ENCT installée en fonction de la valeur In du déclencheur MicroLogic ou du besoin de protection OSN :

Calibre In (A)

Protection du neutre limitée à In

Protection du neutre OSN > In

40

LV429521

LV429521

100

LV429521

LV429521

160

LV430563

LV430563

250

LV430563

LV432575

400

LV432575

LV432575

630

LV432575

Non (1)

(1) Pour le calibre 630 A, la fonction OSN est limitée à In (= 630 A).

Installation de l'option ENCT

Étape

Action

1

Raccordez le conducteur neutre au primaire de l'option ENCT (bornes H1, H2).

2

Retirez (le cas échéant) le cavalier entre les bornes T1 et T2 du déclencheur MicroLogic.

3

Raccordez le secondaire de l’option ENCT (bornes T1, T2) aux bornes T1 et T2 du déclencheur MicroLogic.

4

Déclarez l'option ENCT lors du réglage des fonctions de protection du déclencheur MicroLogic.

NOTE: Si l'option ENCT est déclarée avant son installation, le déclencheur MicroLogic se déclenche et affiche l'écran ENCT. Installez l'option ENCT ou placez un cavalier entre les bornes T1 et T2 du déclencheur MicroLogic. Effacez l'écran ENCT en appuyant sur la touche OK à deux reprises (entrer et confirmer).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.