DOCA0141FR-03

Protection du moteur contre les sous-charges

Présentation

La protection Sous-charge assure un complément de protection pour la détection du fonctionnement à vide du moteur.

Exemples de fonctionnement à vide : pompe fonctionnant à sec, courroie d'entraînement rompue, motoréducteur cassé.

Description

La protection Sous-charge compare la valeur du minimum des courants phase I MIN à la valeur de réglage du seuil Iund de la protection. Si la valeur de courant I MIN chute en dessous du seuil de déclenchement Iund, la temporisation tund de la protection est activée.

Par défaut, la protection du moteur contre les sous-charges n'est pas active.

Après réglage de la fonction, la protection Sous-charge est activée pendant le régime de démarrage et en régime établi.

Principe de fonctionnement

Les figures suivantes illustrent les possibilités de fonctionnement :

1 Courant moteur

2 Surveillance par la protection Sous-charge

Blanc : non active. Vert : active

  • Diagramme : La valeur minimum du courant de phase I MIN ne passe pas au-dessus du seuil Iund de la protection avant la fin de la temporisation tund (exemple d'une pompe fonctionnant à vide). La protection Sous-charge se déclenche :

    • A : Protection activée (passage en régime établi)

    • B : Activation de la temporisation de la protection dès le franchissement du seuil.

    • C : Déclenchement de la protection à la fin de la temporisation

  • Diagramme ΙΙ : La valeur minimum du courant de phase I MIN remonte et reste au-dessus du seuil avant la fin de la temporisation tund (par exemple, désamorçage temporaire d'une pompe). La protection Sous-charge ne se déclenche pas :

    • B : Activation de la temporisation de la protection dès le franchissement du seuil.

    • D : Désactivation de la protection.

NOTE: La fonction de protection à déclenchement avancé du module SDTAM peut être utilisée pour commander l’ouverture du contacteur.

Réglage de la protection

Les réglages du seuil de déclenchement Iund et de la temporisation tund sont accessibles uniquement :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)

Valeur de réglage du seuil Iund

La valeur de réglage du seuil Iund est un multiple de Ir.

La plage de réglage du seuil va de 0,3 à 0,9 fois Ir. L’incrément est de 0,01 fois Ir. Le réglage par défaut est OFF : protection inactive.

La plage de précision est de +/- 10 %.

Valeur de réglage de la temporisation tund

La valeur de réglage de la temporisation tund est définie en secondes.

La plage de réglage de la temporisation tund va de 1 à 200 s. L’incrément est de 1 s. La valeur de réglage par défaut est 10 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?