Mesure des indicateurs de qualité de l'énergie (MicroLogic E)
Présentation
Le déclencheur MicroLogic E met à disposition via réseau de communication les mesures et indicateurs de qualité nécessaires à la gestion de l'énergie :
-
Mesure des puissances réactives
-
Facteur de puissance FP
-
cos ϕ
-
Distorsion harmonique totale THD
-
Mesure des puissances de distorsion
Les indicateurs de qualité de l'énergie considèrent :
-
la gestion de l’énergie réactive (mesure du cos ϕ) pour optimiser le dimensionnement de l’installation et/ou éviter les pénalités tarifaires,
-
la gestion des harmoniques pour éviter la dégradation et les dysfonctionnements de l’exploitation.
Utilisez ces mesures et indicateurs pour mettre en oeuvre des actions correctives en vue de maintenir la qualité de l'énergie.
THD du courant
Le THD du courant est défini par la norme IEC/EN 61000-2-2.
Le THD du courant est le pourcentage de la valeur efficace des courants harmoniques des rangs supérieurs à 1 par rapport à la valeur efficace du courant fondamental (rang 1). Le déclencheur MicroLogic E calcule la distorsion totale du courant harmonique THD jusqu'à la quinzième harmonique :
Le THD du courant peut être supérieur à 100 %.
Utilisez la distorsion harmonique totale THD(I) pour évaluer la déformation de l'onde de courant avec un seul nombre. Le tableau suivant indique les valeurs limites de THD.
|
Valeur THD(I) |
Commentaires |
|---|---|
|
THD(I) < 10% |
Courants harmoniques faibles : peu de risques de dysfonctionnement. |
|
10% < THD(I) < 50% |
Courants harmoniques significatifs : risques d'échauffement, surdimensionnement de l'alimentation. |
|
50% < THD(I) |
Courants harmoniques très élevés : risques quasi certains de dysfonctionnement, de dégradation et d'échauffement dangereux, sauf si l'installation est calculée et dimensionnée en tenant compte de cette restriction. |
La déformation de l'onde de courant créée par un appareil non linéaire avec valeur THD(I) élevée peut provoquer la déformation de l'onde de tension, selon le niveau de distorsion et l'impédance source. La déformation de l'onde de tension concerne tous les appareils alimentés. Par conséquent, cela peut affecter les appareils sensibles du système. Il se peut qu'un appareil avec valeur THD(I) élevée ne soit pas affecté mais qu'il provoque des dysfonctionnements sur d'autres appareils plus sensibles du système.
THD de la tension
Le THD de la tension est défini par la norme IEC/EN 61000-2-2.
Le THD de la tension est le pourcentage de la valeur efficace des tensions harmoniques des rangs supérieurs à 1, en fonction de la valeur efficace de la tension fondamentale (rang 1). Le déclencheur MicroLogic E calcule le THD de la tension jusqu'à la quinzième harmonique :
Théoriquement, ce facteur peut être supérieur à 100 %, mais en pratique il est rarement supérieur à 15 %.
Utilisez la distorsion harmonique totale THD(V) pour évaluer la déformation de l'onde de tension avec un seul nombre. Les valeurs limites suivantes sont couramment évaluées par les distributeurs d'énergie :
|
Valeur THD(V) |
Commentaires |
|---|---|
|
THD(V) < 5 % |
Faible déformation de l'onde de tension : faible risque de dysfonctionnement. |
|
5 % < THD(V) < 8 % |
Déformation significative de l'onde de tension : risque d'échauffement et de dysfonctionnement. |
|
8 % < THD(V) |
Déformation très importante de l'onde de tension : risque très élevé de dysfonctionnement, sauf si l'installation est calculée et dimensionnée en fonction de cette déformation. |
La déformation de l'onde de tension affecte tous les appareils alimentés.
Puissance de distorsion D
En présence de pollution harmonique, le calcul de la puissance
apparente totale fait intervenir 3 termes : 
La puissance de distorsion D qualifie la perte d’énergie due à la présence de pollution harmonique.